Compatibilité électromagnétique et interférences électromagnétiques
La compatibilité électromagnétique (CEM) et les interférences électromagnétiques (EMI) sont souvent mentionnées dans le cadre des tests réglementaires et de la conformité des produits électroniques et électriques.
La compatibilité et les interférences électromagnétiques sont des considérations extrêmement importantes lors de la conception. Le fait de ne pas les prendre en compte dès le début du développement d'un produit peut entraîner la nécessité de reconcevoir le produit par la suite, ce qui prend du temps et coûte de l'argent. Cela peut également donner lieu à un produit qui n'obtient pas les certifications gouvernementales, ce qui signifie que vous ne pourrez pas le vendre tant que ces problèmes ne seront pas résolus.
Définition des EMI
Les EMI sont les interférences causées par une perturbation électromagnétique affectant les performances d'un dispositif. Les sources EMI peuvent être environnementales, comme les orages électriques et le rayonnement solaire, mais le plus souvent, elles proviennent d'un autre appareil électronique ou d'un autre système électrique. Si les interférences se trouvent dans le spectre radiofréquence, elles sont également appelées « perturbations radioélectriques » (RFI).
Les interférences électromagnétiques se manifestent souvent par du bruit indésirable et peuvent entraîner une perturbation du fonctionnement des systèmes électriques, électroniques et RF. Il existe quatre types d'EMI :
- EMI conduites – EMI circulant dans les fils et causées par un contact physique avec la source EMI.
- EMI de mode commun – EMI haute fréquence circulant dans le même sens dans un ou plusieurs conducteurs.
- EMI de mode différentiel – EMI basse fréquence circulant dans le sens inverse dans des fils adjacents.
- EMI rayonnées – EMI les plus fréquentes, causées par des champs électromagnétiques rayonnants. Les manifestations courantes d'EMI rayonnées incluent le bruit statique sur les récepteurs radio AM/FM et la « neige » sur les écrans de TV.
Les sources courantes d'EMI incluent :
- Les équipements et périphériques qui génèrent de l'énergie, comme les générateurs, les alimentations, les régulateurs de tension, les commutateurs et les relais, les chargeurs de batterie et les lignes électriques haute tension.
- Les dispositifs qui fonctionnent à hautes fréquences, comme les oscillateurs, les dispositifs informatiques, les radios, les radars et les sonars.
- Les machines qui utilisent à la fois une haute tension et de hautes fréquences, comme les moteurs et les systèmes d'allumage.
Définition de la CEM
La CEM est une mesure de la capacité d'un dispositif à fonctionner comme prévu dans son environnement de fonctionnement partagé, sans affecter la capacité des autres équipements au sein du même environnement à fonctionner comme prévu.
La compatibilité électromagnétique d'un dispositif électrique, électronique ou RF présente deux facettes :
- La capacité à fonctionner correctement en présence de rayonnements électromagnétiques.
- La capacité à ne pas générer d'EMI supplémentaires pouvant affecter le fonctionnement d'autres dispositifs à proximité.
Même si les tests CEM peuvent coûter cher, ils sont essentiels pour s'assurer qu'une conception fonctionnera correctement et ne générera pas d'interférences électromagnétiques perturbatrices.
Aide pour les concepteurs

Comment vous assurer que votre conception passera avec succès les tests EMI/CEM ? F3 Wireless est une option. Ils proposent un service de vérification des schémas qui aide les concepteurs à comprendre les risques associés à leur conception, et ils offrent des solutions pour réduire les éventuelles émissions parasites RF non intentionnelles ou les interférences au niveau du récepteur. Cela peut permettre aux concepteurs d'économiser beaucoup de temps et d'argent au cours du processus de développement de leur produit, d'accélérer la mise sur le marché et de s'assurer que le produit fonctionne comme prévu. C'est une option que les concepteurs doivent envisager sérieusement.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum