CEM - Conformité en matière de compatibilité électromagnétique
Les tests et la conformité en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) sont obligatoires et requis pour que les produits répondent aux exigences réglementaires. Avec les tests CEM, un fabricant garantit le bon fonctionnement et la compatibilité des équipements électriques dans leur environnement électromagnétique en limitant les effets indésirables, comme les interférences électromagnétiques (EMI) générées par le dispositif et qui peuvent l'affecter. Grâce aux tests CEM, il est possible d'améliorer les performances des produits et de réduire les coûts de non-conformité. Les mesures CEM révèlent la capacité des systèmes à fonctionner de façon satisfaisante dans leur environnement électromagnétique.
(Source de l'image : Instrumentation Technologies)
Quels défis CEM faut-il relever ?
Pour vous assurer que vos produits sont conformes aux réglementations, Instrumentation Technologies vous aide à planifier votre dispositif dès le départ. Plus la planification commence tôt dans le processus de développement, plus vous serez sûr de la conformité de votre système. Une expertise en conception CEM à un stade précoce permet de vous assurer que la conception de votre dispositif est conforme, ce qui vous épargne une reconception en aval. Nous avons prouvé dans de nombreux projets que cette approche permettait de réduire les coûts de non-conformité, tant en termes de temps que de dépenses. En outre, si vous vous trouvez dans une impasse lors du processus de certification, nous pouvons vous aider à résoudre le problème et à faire avancer le processus de certification afin de minimiser vos pertes résultant d'un produit au point mort. Nous pouvons également fournir une simulation de liaisons numériques haute vitesse sur les cartes à circuit imprimé, à l'aide des paramètres IBIS des composants électroniques et des données relatives à la conception de routage de la carte concernée. De plus, nous avons les moyens et les connaissances nécessaires pour mesurer les propriétés des différentes pièces du circuit imprimé (impédance, adaptation d'impédance) et pour mesurer les performances des antennes intégrées dans les dispositifs (nous mesurons le diagramme de rayonnement de l'antenne et son rendement).
Mesures visant à atteindre la conformité CEM
Il existe plusieurs approches pour ramener les dispositifs nouvellement développés ou non conformes dans les limites prédéfinies. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des approches utilisées par Instrumentation Technologies :
- Conception appropriée des cartes à circuit imprimé (architecture d'alimentation et filtrage de puissance, nombre de couches utilisées, détails relatifs à la disposition, séparation des blocs fonctionnels problématiques, etc.). Nous planifions la conception et les ajustements potentiels, et nous nous assurons que la conception du circuit imprimé est correctement implémentée.
- Détermination de l'intégrité du signal par des simulations.
- Conception mécanique et électrique appropriée des boîtiers.
- Interconnexion correcte des sous-systèmes en tenant compte des exigences CEM.
- Séparation des sous-systèmes (prévention des rayonnements indésirables dans le dispositif, y compris grâce à un blindage EM supplémentaire si nécessaire).
- Réduction de la largeur de bande (filtrage).
Cas particuliers où les équipements peuvent émettre de l'énergie électromagnétique
Dans ces cas, il s'agit d'émetteurs ou d'émetteurs-récepteurs qui entrent dans la catégorie des dispositifs radio soumis à la directive RED (cela s'applique aussi aux récepteurs radio). Les exemples typiques de ces équipements incluent les dispositifs dotés de modules de communication radio intégrés (LoRa, modems de données à bande étroite, GSM/GPRS/EDGE/LTE, récepteurs GPS).
Nous accordons une attention particulière aux dispositifs suivants :
- Émetteurs-récepteurs (avec des antennes externes ou intégrées miniatures ou grand format)
- Dispositifs IoT avec une antenne sur la carte à circuit imprimé
- Dispositifs où les paramètres de communication (sensibilité du récepteur, immunité aux perturbations, rendement de l'antenne et diagramme de rayonnement de l'antenne) sont vérifiés pour garantir la conformité.
De nombreuses mesures de contrôle préalable sont effectuées en interne, selon la phase de test pour le type d'équipement concerné. Pour des résultats de mesure officiels, nous travaillons en étroite collaboration avec des laboratoires de test accrédités.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum