Maison/cabane de pêche sur glace de Sinker : amélioration LED
Bonjour et bienvenue dans le premier de mes articles de blog consacrés à l'amélioration de la maison de glace de Sinker. Mais au juste, qui est « Sinker » ? C'est mon surnom, et il a peut-être quelque chose à voir avec le fait que je laisse tomber accidentellement des choses dans le trou dans la glace.
(Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Et oui, c'est ma canne à pêche Green Hornet en bas à gauche de l'image ci-dessus, tirée du film Les Grincheux (le meilleur film jamais réalisé à mon avis). Je pêche avec. Si elle suffit à Max Goldman, elle me suffit à moi aussi. Elle est en bois, donc elle flotte si je la laisse tomber « accidentellement » dans le trou.
Bref, revenons au sujet de l'article :
Il y a quelques années, j'ai acheté un ancien modèle de cabane de pêche sur glace Ice Castle et j'ai décidé d'apporter quelques ajouts et améliorations à ce qui était déjà en place.
Je fais partie de l'équipe technique et produits de DigiKey depuis environ 22 ans. J'ai eu l'occasion de voir toutes sortes de nouvelles technologies, que j'aime utiliser dans de nombreux projets d'amélioration, à la fois dans ma cabane de pêche sur glace et à la maison.
La première amélioration apportée à ma cabane a consisté à modifier le système de distribution de puissance de 12 VCC afin d'ajouter un éclairage aux six trous de pêche dans le plancher de ma cabane, chacun étant contrôlé séparément. L'alimentation de 12 VCC était déjà fournie à l'éclairage sous l'armoire et à l'autoradio, avec épissure à l'aide d'un capuchon de connexion standard. Je l'ai donc remplacée par une épissure PUSHWIRE® de la série 2773 de WAGO, comme indiqué ci-dessous. Un fil d'alimentation entre, un fil sort pour alimenter la stéréo et la lumière existantes, et un fil sort vers mon nouveau tableau de distribution. J'ai utilisé cette série, car je n'ai pas l'intention de refaire cette épissure.
(Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
DigiKey propose ces composants avec 2 à 8 fils et dans plusieurs types de boîtier, avec possibilité de commander un seul produit.
J'ai ensuite pris le fil d'alimentation de la stéréo et de la lumière, et je l'ai séparé en utilisant un connecteur Lever Nuts® série 221 de WAGO. J'ai utilisé cette série, car je pourrai défaire n'importe quelle connexion si j'ai besoin de remplacer la lumière ou la stéréo à l'avenir.
(Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Nous les proposons en épissures aboutées à 2, 3 et 5 positions, ainsi qu'en épissure en ligne, là encore dans plusieurs types de boîtier, avec possibilité de commande un seul composant à chaque fois. C'est la solution idéale pour la plupart des projets de câblage ! WAGO les fabrique même dans une gamme Green Range 221 respectueuse de l'environnement. Ces modèles sont fabriqués à partir de matières plastiques partiellement bio-circulaires et recyclées, et sont conditionnés dans des boîtiers en papier à base d'herbe.
L'autre fil d'alimentation va jusqu'à un bloc de jonction à montage sur châssis 862-504 de WAGO, que j'utilise pour alimenter les six interrupteurs qui contrôlent chacune des lumières des trous de pêche. J'ai quelques fils supplémentaires pour d'autres applications que je présenterai dans un autre article.
(Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Je n'ai pas commandé assez de barres de raccordement (entourées), alors j'ai triché un peu et j'ai utilisé un morceau de fil pour faire office de système de raccordement pour l'instant. Ces blocs de la série 862 sont intéressants, car ils ont une terminaison à bouton-poussoir avec une connexion très sûre, mais ils me permettent aussi d'enlever et de remplacer une connexion si nécessaire, ce que j'ai d'ailleurs fait. Ils sont également relativement petits et très faciles à utiliser dans les espaces restreints.
Nous avons en stock des blocs de jonction avec deux à cinq positions par niveau, en noir et en blanc.
Blocs de jonction 862 : Montage sur panneau | Blocs de jonction | Distributeur de composants électroniques DigiKey
Barre de raccordement 862-482 : 862-482 WAGO Corporation | Connecteurs, interconnexions | DigiKey
J'ai fait la même chose pour le côté négatif de mon alimentation dans cette application de 12 VCC.
Sous le plancher à côté de chaque trou de pêche, j'ai installé un module de 3 LED de TT Electronics. Ces modules sont disponibles en plusieurs couleurs et en bandes chez le fabricant, jusqu'à 30 modules en ligne. Il y a environ 44,5 mm de fil entre chaque module, mais ils peuvent être commandés chez DigiKey en tant que modules individuels. Ces modules sont déjà configurés pour une utilisation en 12 VCC, vous n'avez donc pas besoin de calculer ou d'installer une résistance de limitation de courant. Il s'agit ainsi de composants de type plug-and-play très pratiques.
(Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
J'ai utilisé du bleu (parce que j'aime le bleu et que j'ai trouvé ça cool), mais nous les avons aussi en stock en vert, rouge, blanc et jaune.
(Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
J'ai utilisé des connecteurs d'épissures en ligne 221-2401 de WAGO pour réaliser les connexions des modules LED sous le plancher de la cabane. Ils sont vraiment rapides et faciles à utiliser, en particulier lorsqu'on travaille dans des espaces restreints ou lorsqu'on n'a pas assez de fil pour réaliser une connexion en parallèle à l'aide d'un capuchon de connexion ou d'un autre dispositif similaire. Si vous bricolez beaucoup, vous pourriez être intéressé par l'un des nombreux kits de WAGO proposés par DigiKey. Au moins, il est bon d'avoir différents types de connecteurs à portée de main dans son atelier ou son tiroir fourre-tout.
(Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
J'ai encapsulé ces connexions à l'aide de Gelbox de WAGO, comme sur l'image ci-dessus. DigiKey en a en stock pour les épissures en ligne et les épissures parallèles de la série 221.
J'ai apporté d'autres améliorations à ma cabane et j'en parlerai dans mon blog, mais voilà comment tout a commencé.
Ci-dessous, une photo de ma cabane de nuit avec toutes les lumières des trous de pêche allumées.
(Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Maintenant, je peux surveiller mon flotteur pendant que je pêche la nuit sans allumer les lumières intérieures, avec une lumière bleue tout autour de l'extérieur de ma cabane.
Avais-je besoin de faire ça ? Non, mais j'aurai la cabane de pêche sur glace la plus stylée du lac !
Si vous êtes bricoleur, je vous conseille de mettre quelques connecteurs d'épissures à levier de la série 221 et des modèles PUSHWIRE de la série 2773 dans votre boîte à outils ou votre tiroir fourre-tout. DigiKey peut expédier les composants en stock le jour même de la commande, mais les délais de réception dépendent de la méthode d'expédition que vous choisissez. Achetez-en dès maintenant pour en avoir sous la main le plus tôt possible, car même l'expédition par avion le jour suivant les fera arriver trop tard si vous en avez besoin immédiatement !
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum