Résoudre les problèmes d'épissure avec des connecteurs de fils à levier
Quiconque a déjà dû réaliser des épissures de fils sait à quel point cela peut être fastidieux. Aux États-Unis, les fils sont souvent raccordés par torsion à l'aide de capuchons de connexion. Il s'agit d'une procédure chronophage et source d'erreurs, qui peut s'avérer difficile à exécuter lorsque l'espace est restreint ou que les fils sont courts.
Il peut être particulièrement difficile de réaliser une connexion sécurisée lors de l'épissure de différents types de fils. Un exemple typique est celui des plafonniers, où les fils toronnés des luminaires doivent être raccordés aux fils pleins de l'alimentation secteur. Le fait de torsader ces conducteurs ensemble a tendance à effilocher le fil toronné, ce qui peut entraîner une connexion dangereusement lâche. Des problèmes similaires se posent lors de l'assemblage de fils de différents calibres, car le fil le plus petit peut se détacher.
Voyons comment WAGO Corporation a résolu ces problèmes de manière efficace.
Un moyen plus rapide et plus sûr de réaliser des épissures : les connecteurs de fils à levier
WAGO conçoit des bornes à ressort à lames depuis les années 1950, et il n'est donc pas surprenant qu'ils aient développé une solution plus performante, à savoir les connecteurs bout-à-bout série 221, également connus sous le nom de LEVER-NUTS. La série 221 offre une méthode rapide et sûre pour l'épissure de fils de 10 AWG à 24 AWG, c'est-à-dire des fils avec une section de 0,14 mm² à 6,0 mm². Les connecteurs s'adaptent aussi bien aux fils pleins qu'aux fils toronnés et permettent l'épissure de deux, trois ou cinq fils.
Les principes de fonctionnement de base des LEVER-NUTS sont illustrés (Figure 1) à l'aide du 221-413/K194-4045 à trois positions. Dénudez d'abord le fil comme indiqué sur le logement de la borne (11 mm à 14 mm). Tirez ensuite l'un des leviers orange vers le haut pour ouvrir une unité de blocage. Enfin, insérez le fil et poussez le levier vers le bas.
Figure 1 : Processus en trois étapes pour raccorder un fil dans les LEVER-NUTS série 221. (Source de l'image : WAGO, modifiée par l'auteur)
Bien que la taille des LEVER-NUTS soit comparable à celle des capuchons de connexion, les LEVER-NUTS sont beaucoup plus faciles à utiliser dans les espaces restreints. L'utilisateur n'a plus besoin de torsader les fils, car chaque conducteur peut être raccordé un par un. C'est pourquoi la série 221 constitue une solution idéale pour les applications à espace de travail limité, comme les petites boîtes de jonction ou le câblage d'un luminaire ou d'un plafonnier.
Chaque conducteur étant raccordé individuellement, la série 221 permet d'assembler facilement et en toute sécurité n'importe quelle combinaison de fils pleins ou toronnés. De même, dans les applications où de petits fils doivent être raccordés à des conducteurs plus gros, comme dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), la série 221 offre une solution simple.
Il convient également de noter que la série 221 offre des fonctionnalités conviviales qui améliorent non seulement l'installation initiale, mais également la maintenance ultérieure. Le boîtier transparent facilite l'inspection des épissures afin de garantir l'installation correcte. Si un fil doit être retiré ou remplacé, un technicien peut intervenir sans endommager le fil ou interférer avec les autres conducteurs du connecteur. De plus, la série est compatible avec divers systèmes de montage qui simplifient l'installation.
Grâce à ces avantages, les connecteurs de fils à levier sont devenus populaires dans toute l'Europe pour un usage domestique, commercial et industriel. Ils sont même devenus une norme de facto pour la construction résidentielle en Allemagne.
Utilisation des connecteurs de fils à levier pour la distribution électrique
Les LEVER-NUTS peuvent également être utilisés dans les applications où les épissures torsadées ne conviennent tout simplement pas, par exemple dans un tableau de distribution. Dans un tel cas, de nombreux fils doivent être électriquement connectés et les épissures torsadées ne constituent pas une option sûre.
Par exemple, dans une armoire de distribution construite avec le support de rail DIN 221-500 (Figure 2), deux des connecteurs bout-à-bout à cinq positions 221-415/K194-4045 sont installés sur le support de rail. Le cavalier 221-941 relie ensuite les deux connecteurs de fils à levier. La configuration ainsi obtenue permet d'accueillir un total de huit fils.
Figure 2 : Armoire de distribution avec deux connecteurs bout-à-bout 221-415/K194-4045 à cinq positions déployés sur un rail DIN 221-500 et reliés par un cavalier 221-941 pour accepter un total de huit fils. (Source de l'image : WAGO)
Cette capacité est particulièrement intéressante compte tenu du courant admissible de la série 221. La ligne de produits de base prend en charge des fils jusqu'à 12 AWG et est répertoriée jusqu'à 32 A et 450 V selon la norme EN 60664 (20 A et 600 V selon la norme UL 486C). Une variante plus grande prend en charge des fils jusqu'à 10 AWG et est répertoriée jusqu'à 41 A et 450 V selon la norme EN 60664 (30 A et 600 V selon la norme UL 486C).
Utilisation de connecteurs de fils à levier comme connecteurs bout-à-bout en ligne
La gamme LEVER-NUTS inclut également le connecteur bout-à-bout en ligne 221-2401 (Figure 3). Cette variante est utile dans les situations où une connexion intermédiaire est préférable, comme dans le cas d'un luminaire suspendu. Ce connecteur est également un bon choix pour les applications telles que les montages de test, où les fils doivent être fréquemment connectés et déconnectés.
Figure 3 : Le connecteur bout-à-bout en ligne 221-2401 permet d'étendre les lignes ou de fournir une connexion temporaire. (Source de l'image : WAGO)
Comme le reste de la gamme LEVER-NUTS, le connecteur bout-à-bout en ligne est disponible avec divers accessoires de montage, ce qui permet de simplifier l'installation.
Conclusion
L'épissure des fils peut sembler anodine à première vue, mais sur le terrain, elle peut avoir un impact significatif sur l'efficacité des opérateurs et la sécurité électrique. Les connecteurs de fils à levier série 221 de WAGO ont été développés en tenant compte de ces facteurs. Ils offrent une méthode rapide et sûre pour l'épissure de la plupart des conducteurs fréquemment utilisés en milieu résidentiel et dans de nombreuses applications commerciales et industrielles.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum