Cabane de pêche sur glace de Sinker – Mise à niveau des interrupteurs
Bonjour et bienvenue pour une nouvelle mise à jour de la cabane de pêche sur glace de Sinker !
J'ai apporté quelques améliorations supplémentaires à ma cabane avant la saison de pêche sur glace 2025 et je me suis dit que j'allais partager ces informations.
Cette fois, mon premier projet a été d'installer un interrupteur général sur ma radio. Il s'agit d'une unité autoradio/lecteur CD standard, mais comme je n'ai pas de télécommande, je n'ai jamais pu l'éteindre complètement, ce qui a entraîné une décharge lente des batteries. Ce n'était pas un gros problème lorsque je ramenais ma cabane du lac à la fin de chaque week-end et que je la branchais, mais je voulais pouvoir la laisser au lac et économiser le carburant requis pour transporter ma cabane sur la route sans commencer le week-end avec des batteries déchargées.
Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'opter pour un interrupteur à bouton-poussoir antivandalisme lumineux de TE Connectivity (Figure 1). Pourquoi celui-ci ? Parce que j'aime la lumière bleue qu'il émet et que j'en avais un sous la main !
Figure 1 : Interrupteur à bouton-poussoir antivandalisme de TE Connectivity, installé pour couper l'alimentation de la radio lorsqu'elle n'est pas utilisée. (Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Oui... c'est peut-être exagéré, mais le résultat est fantastique ! De plus, lorsque je laisse la radio allumée pour avoir un bruit de fond qui m'aide à m'endormir, cet interrupteur fait office de fantastique veilleuse ! Il s'agit d'un très bel interrupteur robuste que je recommande à tous ceux qui ont besoin d'un interrupteur à bouton-poussoir étanche robuste et fiable. Ce modèle fait partie de la série AV22 de TE. TE Connectivity propose plusieurs options et tailles différentes dans sa famille AV.
Le panneau de la radio présentait également une station de charge avec une prise allume-cigare et une double prise USB-A. Il était également alimenté en permanence et était doté d'un petit voyant LED qui restait constamment allumé. Comme j'avais à portée de main un interrupteur à levier SPDT série MTA Green, je l'ai donc utilisé pour couper l'alimentation de la prise de charge (Figure 2). Une autre source de décharge constante de mes batteries sous contrôle !
Figure 2 : L'interrupteur à levier série MTA Green de TE Connectivity situé sous la station de charge sert à couper l'alimentation lorsque la station n'est pas utilisée. (Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Et pendant que j'y étais, j'ai trouvé un vieux voltmètre de panneau parmi mes trésors, et j'ai pensé que ce serait un bon moyen de garder un œil sur l'état de mes batteries. Afin de minimiser la décharge des batteries, j'ai décidé qu'un autre interrupteur à levier suffirait. Cependant, je voulais avoir la possibilité de vérifier ponctuellement la tension de la batterie et de la surveiller sur une certaine durée afin de voir dans quelle mesure mon générateur d'air pulsé ou mon onduleur épuisait les batteries. Je me suis donc tourné vers l'interrupteur à levier SPDT série Gemini A (Figure 3, à droite) de TE Connectivity avec une action marche-arrêt momentanée. De cette façon, je peux vérifier ponctuellement le niveau de tension en utilisant le côté momentané de l'interrupteur, ou basculer l'interrupteur sur le côté marche si je veux surveiller le niveau sans rester debout à maintenir l'interrupteur.
Figure 3 : L'interrupteur marche-arrêt à action momentanée série Gemini A (à droite) est utilisé pour allumer un voltmètre afin de surveiller l'utilisation de l'énergie de la batterie. (Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Comme dans mon premier blog sur la mise à niveau LED, cette amélioration était-elle vraiment nécessaire ? Bien sûr que non. J'aurais pu me contenter d'interrupteurs ordinaires à quelques dizaines de centimes de chez Menards ou Lowes, mais ils auraient été plus volumineux et moins esthétiques. Et le style, ça compte ! Surtout lorsque Grand-père est accompagné de son compagnon de pêche préféré (Figure 4) !
Figure 4 : Grand-père et son petit compagnon de pêche, heureux de leur prise du jour dans la cabane de pêche « stylée ». (Source de l'image : Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
La prochaine fois que vous aurez besoin d'un interrupteur, consultez la sélection d'interrupteurs de TE Connectivity en stock chez DigiKey.
En attendant ma prochaine mise à niveau.....
À bientôt,
Sinker Bakke
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum