Commutation très simple – Expérience 6
Pour ceux d'entre vous qui ont raté mes cinq articles précédents concernant mes expériences (expérience 1 sur la puissance, expérience 2 sur le malmenage d'une batterie, expérience 3 sur la création d'un tout premier circuit, expérience 4 sur la résistance variable et expérience 5 sur la création d'une batterie), j'ai reçu récemment la deuxième édition de l'ouvrage « Make: Electronics » de Charles Platt et j'ai décidé de faire toutes les expériences qui y sont présentées. Cet article présente le déroulé de la sixième expérience.
Place au chapitre 2 !
Notions de base : tout savoir sur les interrupteurs
Remarque : Étant donné que mes interrupteurs se terminent par des cosses à souder et non par des bornes à vis, j'ai suivi les conseils de Charles Platt et j'ai utilisé des fils de test à pinces crocodiles pour relier les composants entre eux. Si vous êtes dans la même situation, utilisez des fils de test de différentes couleurs pour voir plus facilement quels composants sont reliés les uns aux autres.
Interrupteur avec cosses à souder (à gauche) et interrupteur avec bornes à vis (à droite)
Pour savoir quels autres types de cosses peut avoir un interrupteur à levier, consultez la section Interrupteurs à levier du site Web de DigiKey et parcourez la section « Style de terminaison ». Si vous en choisissez un et cliquez sur « Application des filtres », vous verrez uniquement les interrupteurs dotés de ce style de terminaison. Regardez les photos : quand pensez-vous que chaque type de borne sera le plus utile ?
L'ouvrage présente plusieurs configurations d'interrupteur. Vous les retrouverez dans la section « Circuit » : voyez combien vous pouvez en reconnaître à partir du livre !
Ne vous en faites pas si vous ne savez pas à quoi correspondent toutes les spécifications des interrupteurs sur le site. L'ouvrage présente les plus importantes dans l'ordre (celles que vous devez vraiment connaître pour faire les expériences). Le monde de l'électronique est vaste, alors détendez-vous et profitez de l'aventure !
Si vous avez un interrupteur à levier avec des bornes à vis et souhaitez utiliser du fil de câblage pour créer les connexions, veillez à utiliser une pince à dénuder pour le bon calibre de fil. Même si vous n'avez pas besoin de fil de câblage calibre 22 pour les connexions de cette expérience, ce calibre sera nécessaire pour presque toutes les expériences à partir de la 8e, alors il serait peut-être judicieux de tout simplement en acheter d'avance.

Déterminez le calibre de votre fil, puis placez le fil entre les mâchoires de la pince à dénuder et tirez la pince d'une main vers l'extérieur tout en tenant fermement le fil de l'autre main. La couche isolante du fil se détachera ainsi sans endommager le conducteur en dessous.
Un morceau de couche isolante a été retiré de ce fil grâce à une pince à dénuder
Mesdames et messieurs, tous à vos LED !

Les pinces crocodiles sont encombrantes, alors faites bien attention à ce qu'elles ne touchent que la cosse qu'elles sont censées toucher, et aucune autre cosse à proximité ni aucune autre pince crocodile. (Je ne parle bien sûr que des pinces métalliques, pas des protections en plastique.) Si une pince métallique touche une autre pince ou une autre cosse, vous créez une connexion supplémentaire, ce qui signifie que les résultats de l'expérience ne refléteront pas la manière dont fonctionne un interrupteur correctement connecté (et c'est là tout l'objet de cette expérience).
Observation : Avec la configuration actuelle, si la LED est allumée, le fait d'inverser les pôles de l'interrupteur entraînera l'extinction de la LED, et vice versa.
Mais pourquoi en est-il ainsi ?
Cette question nous amène à la section suivante de l'expérience, où nous allons découvrir ce qui se passe à l'intérieur des interrupteurs.
Contrôler la continuité
Mettez votre multimètre en position de mesure de la continuité
Si vous ne savez pas comment mesurer la continuité avec votre multimètre, reportez-vous au manuel associé. Avec le modèle EXTECH EX330, il faut mettre la molette en position de mesure de la continuité, puis appuyer plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à ce que le symbole de continuité apparaisse sur l'écran du multimètre.
Il vous suffit ensuite de toucher une borne différente avec chaque sonde pour vérifier qu'elles sont bien connectées.

Lisez attentivement la partie théorique présentée dans les schémas d'introduction et les sections suivantes de l'expérience, puis comparez nos résultats issus du fonctionnement d'un interrupteur simple aux schémas illustrant notre circuit assemblé précédemment.
À l'intérieur d'un commutateur unipolaire bidirectionnel
Maintenant que vous savez quelles bornes sont reliées entre elles dans l'une et l'autre position de l'interrupteur, regardez la Figure 2-37 du livre et examinez la manière dont le circuit est modifié lorsque vous inversez les pôles de l'interrupteur.
BONUS
Pour découvrir les notions de base concernant les types d'interrupteurs et leur fonctionnement, regardez la vidéo YouTube intitulée « Collin's Lab: Switches » ou lisez le chapitre 6 de l'ouvrage Encyclopedia of Electronic Components Vol. 1.
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour cette expérience chez DigiKey !
Si vous voulez refaire cette expérience vous-même, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez DigiKey !
- Fils de test avec pince crocodile à chaque extrémité
- Make: Electronics 2nd Edition
- Multimètre (consultez le premier chapitre du livre pour choisir celui qui répondra le mieux à vos besoins) ; le multimètre que j'ai utilisé ici est l'EX330 d'EXTECH
- LED générique
- Jeu de tournevis (facultatif)
- Batterie 9 V
- Coupe-fil
- Pince à dénuder (calibre 22)
- Fil de câblage (calibre 22)
- Interrupteur à levier (unipolaire bidirectionnel, à vis et à cosses à souder)
- Résistance de protection - 470 Ω (tolérance de 5 %)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum