Construire une pile - Expérience 5
Pour ceux d'entre vous qui ont raté mes quatre articles précédents (expérience 1 sur la puissance, expérience 2 sur le malmenage d'une pile, expérience 3 sur la création d'un premier circuit et expérience 4 sur la résistance variable), j'ai reçu récemment la deuxième édition du livre « Make: Electronics » de Charles Platt et j'ai décidé de faire toutes les expériences qui y sont présentées. Cet article présente le déroulé de la cinquième expérience.
C'est l'heure de la dernière expérience du chapitre 1.
J'ai trouvé des supports en acier zingué en L de 25,4 mm vraiment pas chers au magasin de bricolage du coin.
Je n'ai pas réussi à allumer la LED avec la première configuration suggérée dans le livre.
Par chance, j'ai trouvé dans un bazar de petites boîtes en plastique et j'ai pu reproduire la deuxième configuration de Charles Platt. Cette configuration fournit une tension plus élevée, car il y a davantage de paires d'électrodes (supports et pièces de monnaie) connectées en série.
Et la lumière LED fut !
La mesure de tension la plus élevée avec cette configuration était de 3,8 V, soit plus que ce à quoi je m'attendais.
Veillez donc à bien mesurer la tension de votre circuit avant d'y connecter la LED. Si la tension mesurée est supérieure à la tension directe maximum de votre LED (voir sa fiche technique), vous risquez de vous retrouver avec une autre LED grillée, comme dans l'expérience 4.
Même si ce n'est pas une bonne idée d'appliquer à une LED une tension supérieure à sa tension directe recommandée, une pile au citron peut être incapable de maintenir une tension lorsqu'une charge (telle qu'une LED) lui est appliquée. Il serait donc intéressant de mesurer la tension de la pile au citron avec et sans la LED connectée (la tension baisse considérablement lorsqu'on ajoute la LED).
Le courant est lui aussi important. La résistance interne d'une pile limite le courant, et le courant est le facteur principal qui peut faire griller une LED.
C'est pourquoi on peut dire sans trop s'avancer que vous ne grillerez pas votre LED en la connectant à notre pile au citron !
La tension a fini par se stabiliser à 2,1 V.
Assurez-vous de bien lire la section théorique de cette expérience. Une compréhension de base de la relation entre tension, courant et résistance sera d'une grande aide pour comprendre l'électricité et comment et pourquoi les circuits sont formés.
Pour conserver des fils de test en bon état, nettoyez-les à l'eau savonneuse et séchez-les rapidement pour éviter la rouille.
Il est temps de passer au chapitre 2 !
Vous trouverez presque tout ce dont vous avez besoin pour cette expérience chez DigiKey !
La grande majorité des composants dont vous avez besoin pour faire cette expérience est disponible chez DigiKey :
- Fils de test avec pince crocodile à chaque extrémité
- Make: Electronics 2nd Edition
- Multimètre (consultez le premier chapitre du livre pour choisir celui qui répondra le mieux à vos besoins)
- LED basse consommation
Le multimètre que j'ai utilisé ici est l'EX330 d'EXTECH
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum