La valeur des bibliothèques à couplage lâche pour l'EDA
Poursuivant ma discussion sur les bibliothèques dans les outils EDA, quelle est la valeur d'une bibliothèque à couplage lâche ? En d'autres termes, quelle valeur puis-je tirer d'une bibliothèque qui ne relie pas directement un symbole à une empreinte spécifique ?
Outils de conception et EDA de DigiKey
Pour moi, les bibliothèques à couplage lâche sont très précieuses lorsque les contraintes de conception de l'application du circuit sont claires et concises, mais que celles de la carte physique ne sont pas encore connues. Une bibliothèque à couplage lâche me permet alors de choisir des composants de manière schématique sans me restreindre à un dispositif physique. Par exemple, j'opère de cette manière lorsque je sais que je vais utiliser une certaine gamme de microcontrôleurs, mais que je ne sais pas encore si je vais devoir utiliser un boîtier QFP ou QFN, car cela dépend des contraintes de conception liées à la configuration de la carte.
Autre avantage d'une bibliothèque à couplage lâche : elle me permet de concevoir un circuit de manière schématique et d'utiliser différents dispositifs physiques pour le prototypage et la production. Au cours du processus, elle me permet également de spécifier plus facilement des solutions alternatives aux composants passifs, en particulier en cas de pénurie de condensateurs MLCC.
Contrairement aux bibliothèques atomiques, les bibliothèques à couplage lâche placent la sélection des références à commander pour la nomenclature en toute fin de processus de conception. Pour certains, cela peut être avantageux.
De très bonnes bibliothèques à couplage lâche ont vu le jour au fil du temps. L'une des meilleures pour moi est incluse au logiciel KiCad, un outil open-source gratuit. Si vous ne l'avez pas encore testée, je vous conseille vivement de le faire.
Évidemment, le type de bibliothèque que vous utilisez dans votre outil CAO EDA de prédilection est une question de préférence. Selon le processus et le type de projet, vous pouvez même utiliser les deux types de bibliothèque. C'est en tout cas ce que je fais. Tout cela étant dit, quelle valeur peut-on tirer de la combinaison de ces deux types de bibliothèque ?
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum