Trouver un condensateur électrolytique de remplacement
Condensateur électrolytique aluminium à montage en surface typique
Toute personne qui réalise un dépannage au niveau de la carte commence généralement par vérifier les condensateurs. Les condensateurs sont les composants électroniques les plus fréquemment utilisés dans l'industrie. Bien qu'il existe plusieurs types, formes, tailles et spécifications, cet article se concentrera sur les condensateurs électrolytiques aluminium et sur la façon de les remplacer correctement.
La première étape pour trouver un remplacement est d'identifier le condensateur défectueux et de lire correctement les spécifications imprimées sur le dessus ou le côté du condensateur. La plupart des modèles, sinon tous, présenteront des indications concernant la capacité, la tension et le fabricant, ainsi qu'un indicateur de fil/plot négatif dans le cas d'un modèle polarisé.
La capacité est désignée par μF sur les condensateurs électrolytiques aluminium, qu'ils soient identifiés ou non. La tension sera parfois désignée par « V », clarifiant ainsi la valeur. Un modèle avec montage en surface aura souvent un code pour représenter la tension. Veuillez cliquer ici pour en savoir plus sur la façon de déchiffrer ces codes. Une autre information peut être donnée : la température nominale en degrés Celsius. Il est possible de déchiffrer visuellement s'il s'agit d'un condensateur à montage traversant, avec les fils qui dépassent de la partie inférieure (ou de chaque côté en cas de modèle axial), ou à montage en surface si la partie inférieure du composant comporte des plots.
L'un des problèmes que les gens rencontrent souvent lors du remplacement est qu'ils ne sélectionnent pas de plage de tensions. Il est possible de sélectionner un condensateur dont la tension nominale est supérieure à celle de l'original, car il se charge et se décharge selon les besoins dans le circuit. Pour être sûr, ne sélectionnez jamais un modèle avec une tension inférieure, sauf si vous savez que le circuit est conçu pour la supporter.
Dans la plupart des cas, un espacement de broches différent sur un condensateur à montage traversant n'est pas préjudiciable, car les fils peuvent être manipulés de façon à s'adapter. Cela doit être déterminé par l'utilisateur au cas par cas. Si le condensateur est à montage en surface, assurez-vous de mesurer l'espacement pour que les plots s'alignent avec la carte.
Maintenant que toutes les spécifications nécessaires ont été définies, veuillez regarder la vidéo ci-dessous pour découvrir comment remplacer un condensateur sur le site Web de DigiKey. Vous trouverez quelques conseils et astuces qui faciliteront le travail de recherche de l'utilisateur en général, ainsi que la navigation sur le site Web.
Pour en discuter davantage, rejoignez la discussion sur notre forum. https://forum.digikey.com/t/finding-a-replacement-electrolytic-capacitor/1709
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum