DigiKey à l'événement Sensors Converge 2024

Le salon Sensors Converge 2024 s'est tenu au Santa Clara Convention Center, à Santa Clara en Californie. Croissance et enthousiasme étaient au rendez-vous. Parmi les tendances dominantes cette année figuraient les capteurs TMR (magnétorésistance à effet tunnel), les microphones MEMS et les systèmes RFID pour le suivi des actifs.

De nombreuses entreprises ont présenté des composants avec capteurs TMR, notamment Allegro, TDK et MULTIDIMENSION. La technologie TMR semble susciter l'intérêt en raison de sa résolution associée à la détection d'angle (comme un arbre moteur avec 0,1 degré de résolution). Ces mêmes attributs peuvent aussi s'appliquer à la détection de courant, et la technologie a le potentiel de remplacer les capteurs à effet Hall de manière écoénergétique. Par ailleurs, cette technologie présente une faible dérive de température et une faible dérive au cours de la durée de vie du produit, ce qui la rend adaptée aux solutions automobiles et industrielles.

Le capteur TMR de TDK a été intégré à la monture d'une paire de lunettes pour présenter son utilisation en tant que magnétomètre. MULTIDIMENSION a présenté un codeur rotatif TMR.
La présentation des microphones MEMS et des capteurs de vibrations a permis de bien comprendre leur valeur. Ils sont très compacts (3 mm x 2 mm x 1 mm), fiables et consomment peu de courant (100 microampères). Ils peuvent être associés à un circuit ASIC et sont fournis dans un boîtier compact. Le boîtier peut offrir une protection contre différents aspects environnementaux. En toute logique, ces composants sont adaptés aux secteurs des technologies médicales (comme les prothèses auditives) et de l'automobile (en dehors de la surveillance des véhicules).

Knowles a présenté son capteur de vibrations numérique V2S200D. L'écran ci-dessus montre l'échantillon audio en haut et les graphiques d'intensité en bas, avec la fréquence (axe y) et l'amplitude (couleur) par rapport au temps (axe x). Le premier échantillon et le premier graphique montrent l'échantillon brut (avec tout le bruit de fond de la conférence et le pic de résonance de 7 kHz du capteur). Le dernier échantillon et le dernier graphique montrent un signal bien nettoyé qui supprime le bruit de fond et la réponse de résonance du capteur. Cette technologie est impressionnante compte tenu de sa petite taille et de la possibilité de l'intégrer totalement dans un boîtier (pour une protection contre l'infiltration d'eau et d'autres facteurs environnementaux).
Le suivi des actifs avec RFID a été présenté par Molex et Murata. Bien que le suivi des actifs avec RFID fasse l'objet de discussions depuis de nombreuses années et qu'il ait connu plusieurs faux départs, je pense que les cas d'utilisation de qualité commencent à devenir plus clairs. Murata a présenté des domaines à marge plus élevée, comme le suivi pharmaceutique et de soins de santé.

Il était satisfaisant de voir les participants au salon Sensors Converge rester terre à terre, objectifs et fidèles à l'évolution qui se poursuit dans le secteur des capteurs électroniques.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum