DigiKey à l'événement Sensors Converge 2023

Sensors Converge est une conférence consacrée aux capteurs, au traitement et à la connectivité. Les capteurs et leurs domaines connexes offrent des perspectives très intéressantes cette année. DigiKey disposait d'un stand lors de la conférence de cette année (20-22 juin 2023) à Santa Clara, en Californie, et environ dix employés étaient présents.

L'une des grandes tendances cette année à la conférence concernait la convergence des univers des capteurs, de la technologie sans fil et de l'edge computing/traitement IA. Analog Devices en faisait la démonstration sur son stand avec un moteur dont le matériel de montage pouvait être desserré et entraîner davantage de vibrations lors de son fonctionnement. Ces données vibratoires étaient recueillies et transférées vers un modèle d'apprentissage automatique capable de détecter les anomalies.
(Sur ce graphique présenté sur le stand d'Analog Devices, la démonstration affichait le fonctionnement en vert lorsque les deux côtés du moteur étaient correctement serrés, en jaune lorsqu'un côté était desserré et en rouge lorsque les deux côtés étaient desserrés.)
Autre tendance observée cette année lors de l'événement Sensors Converge : la collaboration accrue entre les entreprises. Par exemple, STMicroelectronics et Sensirion ont collaboré sur un capteur environnemental (SENSEVAL-SCB4XV1 – Carte combinée). La carte inclut les composants suivants :
- SHT10 de Sensirion – Capteur de température et d'humidité
- SGP40 de Sensirion – Capteur COV
- LPS22DF de STMicroelectronics – Capteur de pression atmosphérique
Capteur environnemental né de la collaboration entre Sensirion et STMicroelectronics
Le capteur environnemental mesure la qualité de l'air intérieur, contribuant ainsi à une prise de conscience des impacts environnementaux nocifs. Il a fait l'objet d'une démonstration par STMicroelectronics avec le système DIL24 (carte mère STEVAL-MKI109V3 et interface graphique UNICO-GUI).
L'interface graphique de STMicroelectronics affiche les données provenant des capteurs environnementaux issus de la collaboration entre Sensirion et STMicroelectronics.
La solution Golioth IoT est un produit qui représente à la fois les efforts collaboratifs et la convergence des technologies sans fil, des capteurs et de l'edge computing. La solution Golioth IoT est une plateforme cloud conçue pour développer et déployer des systèmes. Les dispositifs eux-mêmes peuvent être développés par différents fabricants, pour ensuite exécuter des logiciels contribuant à agréger les données dans le service cloud. Les utilisateurs du service peuvent alors profiter de l'enregistrement/la surveillance, de la mise en service de dispositifs et de mises à jour sans fil depuis une page Web.
Présentation d'informations complémentaires sur la solution Golioth IoT
Capture d'écran d'une démonstration sur ordinateur de la solution Golioth IoT
TDK a proposé des démonstrations passionnantes mettant en scène des capteurs dans des applications inventives. Le capteur Smart Bug 2.0, soutenu par l'apprentissage automatique, se porte comme un bracelet. Il peut ainsi déterminer le type d'exercice pratiqué, jusqu'aux lunges (fentes). J'étais loin de me douter que le geste subtil de lunges serait capté et correctement interprété par un capteur de suivi porté au poignet.
Écran sur le stand de TDK enregistrant des lunges à partir d'un capteur d'activité porté au poignet
TDK a également présenté un robot capable de détecter l'inclinaison et d'éviter tout déversement de liquide lors de déplacements sur un terrain accidenté.
Robot avançant sur un sol irrégulier tout en compensant l'inclinaison afin d'éviter tout déversement de liquide
TDK a présenté des écouteurs équipés de capteurs de vibrations permettant de couper le son en cas de prise de parole de la personne portant les écouteurs.
Démonstration de TDK montrant les données recueillies par un capteur de vibrations uniquement lorsque le porteur des écouteurs est en train de parler
Une démonstration des capteurs Smarter Health de TDK a montré comment ces capteurs parviennent à déterminer la taille d'un verre avant de le remplir à 80 %. La démonstration a utilisé plusieurs types de contenants, notamment un gobelet en plastique transparent et un verre à pied. La démonstration a été une véritable réussite, quel que soit le type de contenant.
Capteurs de TDK proposant une solution utile à un problème du quotidien
Bosch disposait d'une série de capteurs de matière particulaire et de pression offrant des dimensions bien plus réduites que la concurrence. La démonstration du capteur de matière particulaire BMV080 impliquait un pulvérisateur de désinfectant pour les mains. L'alcool présent dans les gouttelettes de désinfectant était détecté par le capteur de matière particulaire et sa réponse rapide était visible sur l'écran en temps réel. Ce capteur est si petit que le fait de voir cette démonstration en vrai est un réel atout. Bosch revendique : « Le capteur de matière particulaire le plus petit au monde, plus de 450 fois plus petit en volume que n'importe quel autre capteur sur le marché. » Cette unité permet de réaliser des économies d'énergie, car elle ne nécessite pas de ventilateur, ce qui la rend également silencieuse tout en éliminant l'entretien.
Boîtier contenant à la fois le capteur de matière particulaire BMV080 et le capteur de température, d'humidité, de pression et de COV BME688
Bosch a également proposé une démonstration unique et originale de son dispositif BMP581 (capteur de pression hautes performances). Un immeuble en Lego® comportait des étages de 10 cm de haut chacun. Une figurine Lego pouvait être déplacée d'un étage à l'autre. La sensibilité à la pression du capteur était si élevée que l'affichage à l'écran indiquait à quel étage se trouvait la figurine. Le temps de réponse était rapide et je ne m'attendais pas à ce qu'un capteur de pression puisse identifier un changement d'altitude de 10 cm seulement.
Démonstration Lego de Bosch avec un iPad indiquant à quel étage se trouve la figurine Lego
L'événement Sensors Converge 2023 à Santa Clara a généré de nombreuses discussions et démonstrations intéressantes. Il est réjouissant de voir des capteurs individuels améliorer leur sensibilité et leur efficacité, mais également de constater que les capteurs, les technologies sans fil et l'edge computing continuent de cohabiter.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum