Solution interne de traçage des contacts de DigiKey
Dans le domaine de la santé publique, le traçage des contacts constitue un élément clé de la lutte contre la propagation des maladies transmissibles depuis des dizaines d'années. Il s'agit du processus d'identification des personnes qui ont pu être en contact avec une personne infectée et de la collecte ultérieure d'informations supplémentaires sur ces contacts. Lorsque DigiKey a décidé d'implémenter une solution dans ses entrepôts, ils se sont appuyés sur des tests approfondis, en comparant différentes technologies et en examinant les avantages et les inconvénients des différentes solutions.
Le badge de détection LoRa Bluetooth d'Option NV. (Source de l'image : Option NV)
Le déploiement du traçage des contacts de DigiKey implique les numéros de référence 1010066 et GWB10008 d'Option NV. Il s'agit d'une solution qui va directement du réseau LoRa au logiciel d'application et qui peut être utilisée pour suivre les événements et les périodes de contact de manière anonyme. La confidentialité est cruciale, tant pour la sécurité du système et des données que pour garantir que le système ne puisse pas tracer d'informations personnelles, comme le nom, le lieu et l'activité. Cette solution est uniquement utilisée pour le traçage des contacts en cas d'événement impliquant un employé testé positif.
L'utilisation de ces produits LoRa réduit le recours à des forfaits de données et des réseaux cellulaires. L'utilisation de LoRa réduit également les limitations liées à la bande passante en gérant des milliers de contacts mobiles sur Wi-Fi, et permet des économies d'énergie significatives par rapport aux options Wi-Fi. Autre avantage : les badges sont rechargeables. Dans notre application, l'utilisateur ne doit recharger son badge qu'une fois par semaine en moyenne. À terme, cela représente une réduction conséquente des coûts par rapport à des dispositifs à usage unique.
La portée de la technologie dépend de l'environnement, mais les badges LoRa ont démontré une efficacité de fonctionnement sur plusieurs centaines de mètres en intérieur. La technologie peut être configurée pour la redondance et la communication dans plusieurs bâtiments et sites. Le déploiement initial de DigiKey s'est limité à environ 150 badges. Après cet essai concluant, nous sommes rapidement passés à plus de 1500 badges, déployés en moins de 3 jours. Les délais rapides et la facilité d'implémentation sont essentiels à la réussite du déploiement, tout comme la possibilité d'accroître le nombre de badges de manière exponentielle si nécessaire. Le système doit être flexible et capable de gérer un nombre illimité de connexions et de mettre à jour le micrologiciel par liaison sans fil. Il doit également pouvoir être utilisé dans d'autres applications futures. Il peut s'agir par exemple d'utiliser les badges à d'autres fins après le traçage des contacts ou d'ajouter au réseau différents dispositifs et capteurs afin de renforcer les capacités d'une entreprise intelligente.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum