Avancée majeure en matière de coût, d'intensité des vibrations et de fiabilité !
La technologie de rétroaction haptique de BeStar résout les défis d'interaction dans l'habitacle automobile
L'intégration profonde de l'électronique grand public et de l'électronique automobile redéfinit l'expérience de conduite. Cependant, la prolifération des écrans tactiles intensifie les problèmes d'interaction. Par exemple, les conducteurs cherchent sans cesse des réponses sur les surfaces vitrées des écrans et sont obligés de quitter la route des yeux en raison de l'absence de retour tactile. Toute distraction représente un risque potentiel pour la sécurité. Face à la vague d'interactions audiovisuelles homogénéisées, l'identité de la marque disparaît sur les écrans lisses. En outre, les canaux monosensoriels s'avèrent inadéquats pour fournir les interactions nuancées requises par les scénarios immersifs.
Face au double défi de maîtrise des coûts et d'avancée technologique, BeStar Technologies présente une solution de rétroaction haptique révolutionnaire, qui fusionne les interfaces numériques avec la logique tactile pour doter les habitacles intelligents d'un véritable « langage tactile » pour l'interaction humaine.
BeStar Technologies apporte le retour tactile aux écrans tactiles automobiles. (Source de l'image : BeStar Technologies)
Principe de la technologie
Cette technologie reconstruit fondamentalement la perception tactile grâce à un contrôle précis de la force et à la modulation de la forme d'onde de vibration. Lorsqu'un doigt entre en contact avec l'écran, le système de commande intelligent génère instantanément un retour de force correspondant. La principale innovation réside dans une architecture de conversion d'énergie avancée : lorsque le courant traverse des bobines spécialement conçues, un champ magnétique primaire est généré. L'approche unique de BeStar améliore considérablement la force de commande en superposant des champs magnétiques auxiliaires, entraînant les actionneurs pour atteindre un déplacement bidirectionnel haute fréquence. La fréquence de vibration est contrôlée avec précision par les signaux d'entrée, tandis que l'intensité des vibrations augmente linéairement avec la puissance, ce qui se traduit par des sensations haptiques multidimensionnelles via la structure du véhicule. Cette rétroaction physique de l'ordre de la milliseconde, permet d'obtenir une confirmation de clic authentique pour les boutons virtuels, de fournir un guidage tactile lors du balayage de l'interface et de transformer les avertissements de collision en un langage instinctif.
La technologie de BeStar fournit une perception tactile grâce à un contrôle précis de la force et à la modulation de la forme d'onde de vibration. (Source de l'image : BeStar Technologies)
La triple avancée de BeStar
Équilibre coût-performances : Grâce à l'optimisation du circuit magnétique et à la conception intégrée, le système maintient une vibration forte et nette tout en réduisant les coûts d'accessibilité — offrant ainsi des expériences tactiles haut de gamme aux véhicules économiques.
Sensations personnalisables : La technologie de forme d'onde programmable permet à un seul dispositif de générer des dizaines d'effets haptiques différenciés — s'étendant d'un contact léger à une forte pression — reproduisant avec précision les clics des boutons mécaniques, les crans des boutons rotatifs et les alertes urgentes.
Fiabilité de qualité automobile : La validation rigoureuse comprend des cycles de températures extrêmes, des chocs mécaniques de haute intensité, des tests de résistance à la corrosion et une durée de vie aux vibrations, garantissant l'absence de détérioration même en cas d'utilisation très fréquente.
Applications pratiques
Cette technologie transforme les interactions dans l'habitacle :
- Un retour de force clair sur les boutons de climatisation virtuels double le taux de réussite lors de l'utilisation à l'aveugle.
- Des impulsions directionnelles sur des zones spécifiques du volant déclenchent une prévention des collisions plus rapide que les avertissements sonores.
- Des vibrations graduelles lors du balayage dans la zone d'infodivertissement simulent les structures des matériaux.
Ces expériences sont le fruit de l'engagement de BeStar en faveur de « la sécurité intuitive et l'interaction incarnée », où l'haptique transcende la confirmation fonctionnelle pour devenir le vecteur émotionnel d'une marque.
La technologie haptique de BeStar peut fournir un retour à l'opérateur à différents endroits du véhicule. (Source de l'image : BeStar Technologies)
Transformation industrielle
Alors que les interfaces automobiles adoptent des conceptions minimalistes inspirées de l'électronique grand public, la rétroaction haptique apparaît comme un facteur de différenciation essentiel. Les exigences réglementaires en matière d'alertes de sécurité accélèrent encore l'adoption par les équipementiers. BeStar catalyse l'évolution de la technologie haptique, qui passe du statut de fonctionnalité optionnelle à celui d'élément fondamental de l'expérience utilisateur. En conciliant rétroaction intense et faible coût, personnalisation et fiabilité, la solution de BeStar permet à chaque véhicule de développer son identité tactile. Lorsque les alertes de sécurité deviennent une mémoire musculaire et que la personnalité des marques est mémorisée au bout des doigts, cette révolution haptique redéfinit la confiance et la connexion émotionnelle entre l'homme et le véhicule, établissant une nouvelle dimension concurrentielle à l'ère de la mobilité intelligente.
Découvrez tous les produits BeStar disponibles chez DigiKey ici.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum