Ouverture par pression tactile : comment les céramiques piézoélectriques PZT permettent des systèmes d'accès intelligents

L'industrie automobile se dirige vers une ère où les commutateurs physiques vont disparaître. Les systèmes de coffre avant et de poignées de porte dissimulées sont en train d'être remplacés par une simple pression tactile au lieu d'une poignée. Ce changement va au-delà d'une simple question d'esthétique. Imaginez-vous en train d'ouvrir la porte d'une voiture alors que vous avez non seulement vos courses, mais aussi les mains pleines et les doigts engourdis par le froid hivernal.

Les capteurs de cliquetis permettent une interaction sans contact ou semi-contact. Cette technologie est une solution qui allie un aspect moderne à une grande utilité. Ces systèmes sont plus durables que les commutateurs mécaniques, qui s'usent à force d'être utilisés de manière répétitive. De plus, ils sont moins coûteux que les écrans tactiles électroniques complexes. Plus important encore, ils offrent une expérience utilisateur intuitive qui ne s'apprend pas, mais qui va de soi.

Cette technologie fonctionne en détectant les pressions intentionnelles sans capter les bruits de fond. Il est nécessaire de disposer d'un système performant capable de faire la différence entre un coup intentionnel et les innombrables vibrations qui affectent un véhicule en fonctionnement normal. C'est là que la détection à l'aide d'une technologie avancée est essentielle.

Figure 1 : Un simple contact permet notamment de déverrouiller la portière d'une voiture, ce qui rend la conception plus facile et plus esthétique. (Source de l'image : BeStar Technologies)

Quel est le rôle d'un capteur de cliquetis ?

Détection des ondes de vibration

Lorsqu'un doigt frappe un panneau en métal ou en fibre de carbone, il produit une onde mécanique. Cette onde se propage à travers le matériau à une vitesse qui dépend des propriétés de celui-ci. L'onde elle-même n'est pas visible, mais elle transmet une énergie qui peut être détectée. La tâche du capteur consiste à recevoir ce signal mécanique très faible. L'onde résultant d'une pression du doigt est très différente des autres vibrations. Sa fréquence, son amplitude et sa durée forment une signature unique. Un capteur situé derrière le panneau capte ces ondes par couplage mécanique direct. Le panneau lui-même sert de moyen de transmission où le signal de pression est transmis à l'emplacement du capteur.

Différents matériaux transmettent différents types de vibrations avec des caractéristiques différentes. Les panneaux métalliques sont de bons conducteurs d'ondes mécaniques. Les matériaux composites tels que la fibre de carbone ont des propriétés acoustiques différentes. Le système de capteurs doit tenir compte de ces variations pour être fiable, quels que soient la forme et le matériau des véhicules.

Identification des caractéristiques du signal

Un véhicule est soumis à des vibrations constantes provenant de nombreuses sources. Par exemple, les gouttes de pluie qui tombent sur les panneaux extérieurs, les jets d'eau à haute pression des stations de lavage automatiques, les chocs transmis par le système de suspension dus à l'état de la chaussée et le vent qui secoue les panneaux de carrosserie. Chacune de ces sources produit des ondes mécaniques similaires qui peuvent être assimilées à une pression délibérée.

Céramiques piézoélectriques PZT : les terminaisons nerveuses des solutions de détection

Le titanate-zirconate de plomb (PZT) est le matériau qui rend les capteurs de cliquetis pratiques. Le PZT est une classe de matériaux qui possèdent des propriétés piézoélectriques. Lorsque des contraintes mécaniques déforment la formation cristalline du matériau, cela crée une tension électrique. À l'inverse, lorsque nous appliquons une tension, cela entraîne une déformation mécanique.

Cette conversion est instantanée. Il n'y a pas de décalage entre l'entrée mécanique et la sortie électrique. L'efficacité est remarquablement élevée. Même de minuscules pressions mécaniques mesurées en millinewtons provoquent des tensions mesurables. Cette sensibilité rend le PZT idéal pour détecter la pression d'un doigt à travers plusieurs couches de matériaux automobiles.

Les propriétés du matériau peuvent être soigneusement modulées en contrôlant sa composition chimique. Différents ratios de plomb, de zirconium et de titane permettent d'obtenir des céramiques avec des coefficients piézoélectriques, une stabilité en température et des caractéristiques mécaniques différents.

Quatre avantages principaux des céramiques piézoélectriques PZT dans les systèmes d'interaction intelligents

  1. Ultra-haute sensibilité - Les capteurs céramiques piézoélectriques PZT sont utilisés pour détecter les chocs à travers les panneaux automobiles lourds et les panneaux intérieurs. Une porte de véhicule type comprend les composants suivants : revêtement extérieur, renfort structurel, matériau insonorisant et garniture intérieure. Cela forme un ensemble de plusieurs centimètres d'épaisseur. Les vibrations mécaniques s'atténuent lorsqu'elles traversent ces couches, mais les capteurs PZT reçoivent un signal suffisant pour capturer et effectuer des mesures fiables. Cette sensibilité est due aux propriétés de base du matériau.
  1. Consommation nulle en veille grâce à la détection passive - La céramique piézoélectrique PZT est un dispositif de détection de type passif. Elle produit des signaux électriques lorsqu'elle est alimentée en énergie et qu'une entrée mécanique est appliquée, et ne nécessite aucune alimentation externe. Cette propriété peut être utilisée pour modifier le bilan de puissance des systèmes d'accès aux véhicules. Les capteurs électroniques traditionnels gaspillent de l'énergie pendant tout le temps où ils surveillent les entrées. Les capteurs PZT ne consomment aucune énergie jusqu'au moment de la pression.
  2. Pour les véhicules électriques, cela est très important. Chaque milliampère de courant de veille retarde la durée pendant laquelle un véhicule peut rester inutilisé avant que la batterie ne se décharge. Les systèmes basés sur la technologie PZT ne consomment pratiquement pas de courant en veille, ce qui prolonge le temps entre deux charges. Le capteur n'a besoin d'énergie que pour les composants électroniques de traitement du signal qui analysent la sortie PZT, et ces circuits peuvent être en mode veille très basse consommation.

  1. Miniaturisation et installation invisible - Les éléments céramiques PZT sont disponibles sous une forme extrêmement fine, souvent inférieure à un millimètre. Cela permet de les installer derrière des panneaux sans avoir à créer de renflements visibles ou de découpes obligatoires. Le capteur peut être invisible et préserve le design extérieur du véhicule.
  2. Sa petite taille offre également une grande flexibilité d'installation. Les ingénieurs peuvent placer les capteurs à un endroit idéal pour le couplage mécanique sans limiter les décisions de conception industrielle. Plusieurs capteurs peuvent être répartis sur un panneau afin de créer des zones actives plus grandes ou de pouvoir émettre des commandes spécifiques à un emplacement.

  1. Large plage de températures et stabilité en température - Les véhicules sont utilisés dans des conditions extrêmes. Les températures hivernales peuvent atteindre -40°C dans des environnements extrêmes, tandis que le soleil estival peut chauffer les panneaux de couleur sombre à plus de 80°C. Il existe des formulations de PZT de qualité automobile qui offrent des performances constantes sur toute cette plage. L'effet piézoélectrique existe à des températures extrêmes, mais son ampleur varie. Les algorithmes de compensation de température dans l'électronique de traitement du signal couvrent toutes les variations qui peuvent subsister afin de garantir une sensibilité constante, quelles que soient les conditions météorologiques.

Analyse des principaux scénarios d'application

  1. Coffre avant automobile - Les véhicules électriques disposent souvent de compartiments de rangement à l'avant, là où les véhicules traditionnels abritent le moteur. L'ouverture de ce coffre avant pose un défi pratique. Les utilisateurs s'en approchent souvent les bras chargés de sacs de courses, de paquets ou d'autres objets. Il n'est pas pratique de chercher un bouton ou une télécommande. Un système d'ouverture par pression résout ce problème de manière élégante. L'utilisateur frappe le panneau avant avec son genou ou son pied. Le capteur détecte cette pression à travers le capot composite ou métallique. Le système de commande vérifie la proximité de la télécommande autorisée, puis active le loquet électronique pour ouvrir le compartiment. L'ensemble de l'interaction prend moins d'une seconde et ne nécessite pas l'utilisation des mains.
  2. Portes latérales dissimulées - Les poignées de porte encastrées améliorent l'efficacité aérodynamique et créent des lignes visuelles épurées. Lorsque le véhicule est verrouillé, la poignée se rétracte complètement dans le panneau de porte. Cela pose un défi en termes d'interface : comment l'utilisateur demande-t-il l'accès ?

    Les solutions traditionnelles utilisent des capteurs tactiles capacitifs qui détectent la proximité de la main. Ceux-ci fonctionnent bien, mais nécessitent un réglage minutieux pour éviter les déclenchements intempestifs dus à la pluie ou au lavage de la voiture. Les capteurs de cliquetis PZT offrent une approche alternative. L'utilisateur tape sur une zone désignée du panneau de porte. Le capteur reconnaît ce schéma et commande le déploiement de la poignée.

    Cette approche se combine bien avec les systèmes d'entrée sans clé.

  3. Meubles et coffres-forts intelligents - La technologie s'étend au-delà des applications automobiles. Les meubles au design minimaliste bénéficient d'interfaces invisibles. Une porte d'armoire sans poignée visible conserve des lignes épurées. Une simple pression ouvre le loquet magnétique, permettant d'accéder au contenu. Cela fonctionne particulièrement bien pour les installations résidentielles haut de gamme où l'esthétique est primordiale.
  4. Les applications de sécurité en bénéficient également. Un coffre-fort sans serrure externe ne présente aucun point d'attaque évident. Le propriétaire utilise un rythme spécifique qu'il est le seul à connaître. Les capteurs PZT détectent ce schéma et déverrouillent la serrure électronique. Cette approche peut compléter ou remplacer les serrures à combinaison traditionnelles.

Conclusion

Les capteurs de cliquetis PZT allient esthétique et commodité d'utilisation. Ils éliminent les points d'usure mécanique qui affectent les commutateurs traditionnels. Ils offrent des interfaces intuitives que les utilisateurs comprennent sans instruction. Ils permettent une intégration invisible qui préserve l'intention du design industriel.

La technologie a mûri au point où sa fiabilité égale ou dépasse celle des solutions conventionnelles. Son coût a diminué, ce qui la rend viable pour les plateformes automobiles grand public, et pas seulement pour les modèles de luxe. Alors que les constructeurs automobiles cherchent à se différencier sur des marchés concurrentiels, les systèmes d'entrée intelligents offrent une valeur tangible que les clients apprécient.

Les solutions de détection PZT hautes performances sont essentielles pour améliorer la valeur des produits. Cette technologie permet des fonctionnalités qui étaient impossibles avec les approches précédentes. Elle favorise la transition vers des interfaces homme-machine plus intuitives et plus élégantes. À mesure que les véhicules deviennent plus sophistiqués et que les attentes des utilisateurs augmentent, la détection basée sur la technologie PZT est appelée à jouer un rôle de plus en plus central dans la création d'expériences utilisateur mémorables.

Cliquez sur le lien suivant pour obtenir plus de détails techniques et d'informations sur les produits de BeStar Technologies, Inc. : https://www.digikey.com/en/products/result?s=N4IgTCBcDaIEIFMDKAXAhgJwAQBUEGMALAOwHsAbUgcwEsEBnQGH%2BsBJY-AOhAF0BfIA

À propos de l'auteur

More posts by BeStar Technologies, Inc
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum