Comment partager vos anciennes ou nouvelles commandes de circuits imprimés personnalisés
Il existe différentes manières de partager vos projets PCB Builder/DKRed en cours ou déjà commandés. Cet article de blog vous explique comment faire.
Comment commander à nouveau des circuits imprimés personnalisés achetés précédemment
Si vous avez besoin de commander à nouveau une carte à circuit imprimé que vous avez précédemment commandée via les outils PCB Builder ou DKRed de DigiKey, ce blog vous montrera comment procéder.
Webinaire - Découvrez les interconnexions VPX et VITA à la pointe de la technologie
Ce webinaire traite des solutions de connecteurs qui respectent ou dépassent les normes VITA/VPX et ANSI pour l'interconnexion des composants.
Webinaire - Modernisation des réseaux pour l'entreposage
Un entrepôt efficace requiert des dispositifs et des réseaux de communication robustes pour garantir un flux de données fluide pour la prise de commande, l'exécution automatisée et l'expédition.
Webinaire – Tout ce que vous devez savoir : les haut-parleurs dans la conception audio
Ce webinaire traite du niveau de pression acoustique, de la puissance et de l'impédance, ainsi que de la résonance, de la gamme de fréquences et d'autres qualités souvent négligées lors de la sélection d'un haut-parleur.
Accélérez la conception de produits Amazon Sidewalk grâce au kit pro de Silicon Labs et profitez des réseaux sans fil communautaires gratuits.
Comment la fusion de capteurs peut améliorer les performances du système de gestion de batterie et la durée de vie des batteries
Grâce à la fusion de capteurs, les concepteurs peuvent combiner des capteurs de tension, de courant et de température dans les BMS pour étendre la durée de vie des batteries et améliorer les performances.
Implémenter une connectivité modulaire hautes performances pour les équipements de data center d'entreprise
data center d'entreprise, infrastructure de communication, serveur, stockage, équipements réseau, connecteur de carte enfichable, connecteur de câble, modulation d'impulsions en amplitude à quatre niveaux, PAM4
Implémenter des générateurs d'horloge programmables hautes performances pour les data centers et les systèmes industriels
Implémenter des générateurs d'horloge programmables hautes performances
N'excluez pas l'ampoule au néon comme indicateur d'alimentation CA
Bien que les LED puissent être utilisées pour indiquer que l'alimentation CA est sous tension, la lampe au néon classique peut offrir une meilleure alternative technique et rentable dans de nombreux cas.
La compréhension du fonctionnement d'un LiDAR montre l'importance d'une sélection rigoureuse des amplificateurs d'adaptation d'impédance et des comparateurs
Le LiDAR pour les applications automobiles repose sur des capacités de mesures ToF avancées pouvant être réalisées avec des amplificateurs d'adaptation d'impédance et des comparateurs appropriés.
Quelle est l'importance des LDO à faible Iq pour une autonomie étendue des dispositifs corporels ?
En utilisant des régulateurs à faible chute de tension (LDO) linéaires avec un faible courant Iq, les concepteurs peuvent prolonger l'autonomie de la batterie des dispositifs corporels.
Les kits de développement entièrement équipés simplifient l'enseignement STIAM et le prototypage pour les pros et les makers
Des kits de développement rapidement disponibles pour les professionnels et les makers fournissent tous les outils matériels et logiciels nécessaires, ce qui simplifie considérablement le prototypage.
Double utilisation des fils d'écouteurs
Les antennes et leurs fils ne gèrent pas seulement les radiofréquences : ils peuvent également acheminer l'alimentation CC vers un amplificateur frontal ou fournir des signaux audio aux écouteurs de l'utilisateur.
There are many ways to modify the widely used whip (monopole) antenna for use at frequencies where its optimum quarter-wavelength size would be too long.
La nouvelle solution de moniteur de puissance numérique INA228 de Texas Instruments m'a permis de mesurer le courant de l'ordre de quelques nano-ampères seulement pour mon BattLab-One mis à jour.
Plusieurs langages de programmation pour les PLC ont été standardisés dans la norme CEI 61131-3.
Un PLC de sécurité est un contrôleur dédié conçu et certifié pour répondre à des exigences de sécurité, comme les directives de sécurité fonctionnelle CEI 62061, ISO 13849-1 ou CEI 61508.