Avantages de la biométrie pour notre monde connecté
Depuis quelques années, les interactions avec les dispositifs numériques utilisés pour suivre nos modes de vie, les automatiser et, au final, les simplifier deviennent de plus en plus courantes. Tout, du déverrouillage de nos smartphones à la gestion de nos finances et au réglage de nos systèmes d'alarme et de chauffage, implique maintenant couramment l'assistance de nouvelles technologies numériques. Et le phénomène ne fait que commencer : dans cette nouvelle ère de la commodité, les cas d'utilisation se multiplient rapidement.
L'utilisation de la biométrie pour donner accès à certaines zones renforce la sécurité. (Source de l'image : Fingerprints)
Les détecteurs de mouvement et les capteurs de température, de poids et de vitesse constituent tous des éléments importants de cette nouvelle vague de technologies pratiques et connectées. Mais un type de capteur arrive en tête dans plusieurs cas d'utilisation : le capteur biométrique.
L'intégration de la biométrie dans des dispositifs permet à de nombreuses industries de renforcer la sécurité tout en éliminant des points de friction. Fait tout aussi important, le recours triomphal à la biométrie dans le monde des smartphones confirme l'attrait pour les capteurs biométriques quant à l'octroi d'accès.
Mais dans la pratique, où en est le marché ? Quelles sont les principales opportunités pour les solutions biométriques ? Et surtout, quelles précautions mettre en place pour assurer aux nouvelles industries une adoption utile et bien gérée ?
La belle réussite du mobile
Le secteur du mobile témoigne de la rapidité à laquelle la biométrie peut être intégrée dans notre vie quotidienne. En à peine plus de cinq ans, la biométrie dans les smartphones a connu une adoption fulgurante, passant de 3 % en 2014 à 80 % en 2018.
D'importants travaux de recherche et développement se sont avérés cruciaux pour permettre à cette technologie d'atteindre un vaste public. Des mises à jour logicielles ont ainsi permis d'améliorer considérablement les performances globales, la sécurité et l'expérience utilisateur. En outre, ils ont permis le développement de capteurs bien plus compacts, qui ont eux-mêmes permis une plus grande flexibilité en matière de conception et d'intégration. Résultat : la demande liée aux capteurs capacitifs actifs a explosé. Aujourd'hui, plus d'un milliard de capteurs ont été expédiés dans le monde (et ce n'est pas fini).
Les consommateurs sont eux aussi conquis : 82 % utilisent la biométrie sur leur smartphone quand elle est proposée. Mais surtout, cette adoption rapide et enthousiaste a ouvert la voie à la biométrie dans toutes sortes d'applications.
Paiements : démonstration de faisabilité
La récente introduction réussie de la biométrie dans les paiements constitue une démonstration de faisabilité quant à l'application de cette technologie à de nouveaux marchés.
D'importants travaux de recherche et développement ont permis d'améliorer le rendement énergétique des capteurs et de les rendre suffisamment minces et flexibles pour les intégrer facilement dans une carte de paiement traditionnelle. Et la technologie prend de l'élan, avec plus de 20 essais en cours dans le monde entier et le premier lancement commercial ayant eu lieu à la fin de l'année dernière. D'autres formats de paiement sécurisé par biométrie font aussi leur apparition, comme des clés USB et des dispositifs corporels.
Nouveaux cas d'utilisation dans le contrôle d'accès
Revenons à ces nouveaux cas d'utilisation.
Les maisons intelligentes (ou connectées) ont le vent en poupe, avec leurs assistants personnels numériques et leurs capteurs capables de tout gérer, de l'éclairage au réglage de la température, sans oublier la mise en route de la bouilloire. Cet environnement constitue une plateforme idéale d'innovation dans la biométrie.
La biométrie ne s'est jamais aussi bien portée, et elle révèle tout son potentiel quand une sécurité ou une personnalisation accrue est nécessaire.
Les systèmes de divertissement sont un bon exemple. Avec l'identification biométrique, les systèmes domestiques peuvent régler l'accès aux contrôles des achats et au contenu soumis à des restrictions d'âge. Ils peuvent aussi utiliser automatiquement le profil et les réglages préférés de chaque utilisateur. Cela peut facilement être élargi à d'autres situations, par exemple dans le véhicule familial.
Les applications d'accès physique sont vastes, elles aussi. Serrures, cabinets médicaux, systèmes d'alarme, cadenas de vélo : tout ce qui nécessite un code PIN, un mot de passe ou une clé peut représenter une opportunité pour la biométrie. Et si celle-ci est couplée à d'autres capteurs, les possibilités d'automatisation sont infinies. Imaginez, par exemple, que le système de chauffage de votre domicile se règle automatiquement lorsque vous utilisez votre empreinte digitale pour accéder au garage.
Ce ne sont que quelques exemples de l'évolution à laquelle on peut s'attendre dans le monde domestique. Élargissez ces idées au monde de l'entreprise, à la santé, à la fabrication, à l'agriculture, etc., et les possibilités sont infinies.
L'importance de la confidentialité
Le potentiel de la biométrie et les possibilités qu'elle offre ont de quoi nous réjouir. Cependant, il est indispensable que les fabricants de dispositifs qui envisagent de recourir à la biométrie prennent des mesures soigneusement étudiées.
La vulnérabilité du stockage sur le cloud et la possibilité de le pirater sont bien documentées. Dans les nouvelles industries, le risque de compromission des données des consommateurs pourrait s'avérer fatal pour l'adoption de cette technologie.
Contrairement à de nombreuses idées reçues, la plupart des cas d'utilisation grand public stockent les données biométriques et exécutent le processus d'authentification en toute sécurité dans le matériel du dispositif, et non sur le cloud ou dans une vaste base de données à distance.
Sur les smartphones, par exemple, le modèle est stocké dans l'environnement d'exécution de confiance (TEE) hautement sécurisé du dispositif, et les algorithmes impliqués dans le processus d'authentification sont exécutés dans ce même environnement. De la même manière, pour les dernières cartes de paiement biométriques, la « puce » de l'élément sécurisé (SE) de votre carte bancaire offre un environnement dynamique pour le stockage, le traitement et la mise en correspondance sécurisés des informations biométriques sur la carte.
En résumé, vos données restent avec vous, sur votre dispositif. Elles ne sont jamais transférées vers un quelconque emplacement tiers.
Alors que le contrôle d'accès et d'autres nouvelles applications font leur apparition, il est crucial de soutenir cette approche axée sur la confidentialité et la conservation des données sur le dispositif. Surtout face à des dispositifs toujours plus connectés dans le monde l'IoT.
Puiser dans de nouvelles opportunités
Les ingrédients du succès se trouvent littéralement au bout de nos doigts. Et ce sont surtout les nouvelles industries et les nouveaux acteurs qui détermineront les applications et les lancements à venir.
Fingerprints a travaillé dur avec l'industrie du contrôle d'accès afin de définir un module plug-and-play simple ouvrant ainsi la porte à de nouveaux acteurs afin qu'ils puissent ajouter la biométrie à leurs solutions. Pour répondre aux besoins de ces acteurs, il fallait répondre à trois exigences clés : la facilité d'intégration, les performances et la résistance.
Module BM-Lite tout-en-un basse consommation de Fingerprint Cards AB. (Source de l'image : Fingerprints)
Ce module tout-en-un s'ajoute facilement aux solutions. Il est pré-chargé avec tous les logiciels et les algorithmes nécessaires, et ne nécessite pas de matériel supplémentaire. Des modules d'authentification FIDO au stockage à froid de cryptomonnaie en passant par les serrures et les coffres-forts, ce module polyvalent est facile à intégrer, même sans expertise en biométrie. Il a aussi été défini conformément aux interfaces standard de l'industrie, notamment SPI et UART, pour simplifier son intégration dans les dispositifs.
Le module de Fingerprints offre les performances nécessaires pour s'adapter aux capteurs de smartphone équivalents. Avec seulement une chance sur 500 000 qu'il existe une autre empreinte jugée assez similaire et un taux de refus du bon doigt de seulement 1 %, ce module honore sa mission : assurer la sécurité en offrant une expérience utilisateur qualitative. À titre de comparaison, la probabilité que quelqu'un devine un code PIN typique à 4 chiffres est de 1 sur 10 000 ! La mémoire de ce module peut stocker jusqu'à 50 utilisateurs et l'authentification prend moins d'une demi-seconde. Tous ces profils sont bien évidemment vérifiés de manière sécurisée sur le dispositif. Par ailleurs, avec une batterie standard, le module peut durer jusqu'à cinq ans dans des conditions normales d'utilisation.
Bénéficier d'une solution résistante est également essentiel. Le BM-Lite affiche une durée de vie de cinq ans avec une batterie standard et une utilisation normalement, et est adapté à bien des configurations. Il résiste notamment à l'eau, aux boissons gazeuses, au café, à l'huile, au savon et aux jus, tout en étant capable de fonctionner à des températures comprises entre 0°C et 70°C.
Détailler tous les cas d'utilisation possibles de la biométrie dépasserait clairement l'objet de cette discussion. Et ce qui est passionnant, c'est que de nombreux cas d'utilisation restent encore à définir. Une chose est sûre : grâce aux enseignements tirés du mobile et aux produits adaptés à de nouvelles solutions, l'ajout de la biométrie à votre solution n'a jamais été aussi accessible et n'a jamais offert autant de valeur.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum