Webinaire – Valeur des plateformes tout-en-un pour l'Industrie 4.0

La collecte de données est essentielle pour la numérisation et l'automatisation des processus de fabrication afin de répondre aux exigences de méthodologie de la quatrième révolution industrielle, ou Industrie 4.0. L'exploitation des données à l'échelle d'un site constitue un défi en raison des équipements de diverses marques et de la connexion à des dispositifs qui sont sous-utilisés ou qui n'ont pas de capacité directe de partage de données. Le raccordement localisé des systèmes peut entraîner des coûts de maintenance et de mise à niveau supplémentaires.
Dans certains cas, un logiciel spécialisé s'exécute au niveau du dispositif pour raccorder des systèmes différents, ajoutant une couche de complexité. Thomas Kuckhoff, chef de produit chez Omron Automation Americas, propose une « approche plus holistique » lors de ce webinaire d'une heure ciblant les solutions de données Sysmac à un contrôleur, un réseau et un logiciel pour le long terme. Il abordera également l'acquisition de données sans sacrifier les performances, la centralisation sécurisée de la collecte de données, ainsi que la visualisation des données pour faciliter des actions éclairées.
Ce webinaire en ligne d'une heure se tiendra le mardi 27 février 2024 à 10h00 CST. Si vous ne pouvez pas assister à la session en direct, pensez néanmoins à vous inscrire afin que nous puissions vous envoyer un lien vers l'enregistrement une fois le webinaire terminé.
Inscrivez-vous ici :
https://event.on24.com/wcc/r/4487697/228D297AB4330C045A9065EA4D586BCC?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum