Utiliser un capteur de qualité de l'air de NCD avec Node-Red

Tandis que le monde commence à retrouver un semblant de normalité, la sécurité au travail est plus scrutée que jamais. Grâce aux développements technologiques, c'est beaucoup plus facile qu'avant. La qualité de l'air constitue un facteur de sécurité important. NCD (National Control Devices) propose un équipement remarquable pour surveiller la qualité de l'air. Il s'agit d'une solution robuste d'automatisation de contrôle et d'enregistrement, qui est rapide et facile à configurer.

IoT Edge Computer de NCD. (Source de l'image : National Control Devices)

À l'origine, cette solution a été conçue car nos consultants en sécurité voulaient surveiller la qualité de l'air au sein du site de production. Il y a là plusieurs machines à souder qui fonctionnent simultanément, ce qui peut entraîner une qualité de l'air assez médiocre. Les masques filtrants sont obligatoires dans la salle, mais nous voulions savoir s'ils étaient vraiment nécessaires. Pour être opérationnels, il nous a fallu trois produits : l'unité IoT Edge Computer, un capteur de qualité de l'air et un contrôleur de relais à 4 canaux. L'IoT Edge Computer constitue le cerveau et le point de stockage du système. Il s'agit d'un petit contrôleur Linux avec Node-RED pré-installé. Le capteur de qualité de l'air est un petit dispositif alimenté par batterie. Il fonctionne via un protocole sans fil de 900 MHz, avec une portée de 305 mètres en intérieur et de 3,2 kilomètres en extérieur. Les trous d'aération sur le côté sont alimentés par un ventilateur, tandis que les orifices de sortie garantissent un flux d'air continu pour l'échantillonnage. Le capteur peut surveiller diverses particules d'air, mais celles qui sont le plus souvent mesurées font 2,5 microns. Il surveille également l'humidité, la température et le CO2. Le contrôleur de relais à 4 canaux est doté de 4 relais et fonctionne lui aussi à 900 MHz.

Une fois que vous avez ces trois composants, la configuration se fait facilement à l'aide de l'interface NCD. L'interface permet à l'utilisateur de définir des paramètres, de visualiser l'IoT Edge Computer et de le programmer, et d'afficher l'historique de données du capteur. Étant donné que Node-RED est pré-installé, il suffit à l'utilisateur de cliquer sur l'onglet correspondant pour commencer la programmation. Une fois la programmation et l'installation terminées, l'utilisateur peut voir les mesures du capteur dans l'interface. Ces mesures incluent par ailleurs un indicateur du niveau de batterie.

Ce système entièrement autonome, qui ne nécessite aucun accès au cloud, est parfaitement adapté à la surveillance de la qualité de l'air et offre une configuration simple. Pour découvrir ce que NCD et DigiKey mettent en œuvre pour les villes intelligentes, consultez notre série de vidéos en trois parties.

À propos de l'auteur

Image of Travis Elliot

Travis Elliot is development/support engineer at National Control Devices (NCD), an electronics development company located in Osceola Mo. Travis started at National Control Devices in high school when he worked mainly in PCB manufacturing/assembly.  In 2010 he transitioned into a sales/support position. Travis started working in product and software development in 2012 where he developed Android and iPhone applications for NCD’s products. Currently, Travis works mainly in firmware development, however he also develops in many languages including NodeJS, Python, C++, etc. Some of his development projects include the Enterprise Gateways for AWS, Azure, and MQTT, the IoT Edge Computer, several Mirror series products, and many software resources for users. Travis has been on a great journey while growing up with NCD. He’s always excited to see what will be created next and to look forward to the adventure.

More posts by Travis Elliot
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum