10 raisons d'arrêter tout ce que vous faites et d'acheter des connecteurs RJ45 de Molex chez Digi-Key
Je sais ce que vous pensez : encore un de ces blogs sur les connecteurs RJ45 ... Partout où je vais, quelqu'un essaie de présenter un connecteur RJ45. Pourquoi devrais-je écouter ça ? J'ai déjà un fournisseur pour mes RJ45 et ils sont tous pareils, non ? Faux !
(Source de l'image : Molex)
Voici les 10 principales raisons d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et d'acheter les connecteurs RJ45 de Molex chez Digi-Key.
- 1.) Molex et Digi-Key entretiennent une relation solide depuis maintenant quelques années et nous nous sommes engagés à mettre l'accent sur le client pour garantir la meilleure expérience possible. Il est temps d'abandonner les connecteurs du magasin du coin et l'expérience client décevante. La conception de vos produits mérite le meilleur en termes de qualité et de support client. Ensemble, avec Molex et Digi-Key, nous pouvons y arriver.
- 2.) Les connecteurs RJ45 de Molex offrent un large éventail d'options de produits pour répondre à tous vos besoins. Des prises modulaires non magnétiques standard aux ICM à LED dotés de la technologie PoE, nous avons ce que vous recherchez.
- 3.) Molex s'engage en termes de développement et de support à long terme des RJ45. Nous avons récemment investi dans nos familles de produits RJ45 pour rester compétitifs et avons l'intention de poursuivre nos investissements afin de soutenir nos clients avec de nouveaux produits et innovations.
- 4.) Les connecteurs de Molex sont fabriqués avec le plus haut niveau de qualité. Ces bornes tombent-elles après un processus de soudure par refusion ? Croyez-le ou non, j'ai vu cela se produire avec des produits de qualité inférieure. Quelle est la solution ? Les connecteurs RJ45 de Molex à la rescousse ! Ne vous contentez plus jamais de produits de qualité inférieure.
- 5.) Avec la progression rapide de l'IoT, l'un des moyens les moins coûteux de connecter et d'alimenter un dispositif consiste à utiliser un jack modulaire de Molex. Molex propose une grande variété de jacks modulaires pour différentes vitesses et nos connecteurs prennent en charge les normes PoE en vigueur avec le matériel de support approprié.
- 6.) De nombreuses technologies et solutions en cours de conception utiliseront des connecteurs RJ45 de Molex. À titre d'exemple, Molex a conçu une solution d'éclairage PoE qui utilisera notre conception PDJack. Notre série PDJack est disponible à la vente sur le site Web de Digi-Key et de nouveaux produits PDJack seront prochainement disponibles !
- 7.) Molex propose une gamme de produits hérités plus étendue que la concurrence. Parfois, vous n'avez pas besoin du tout dernier connecteur, mais seulement de continuer à prendre en charge un système existant. Dans ce cas, Molex vous soutient. Découvrez notre sélection de produits RJ11 Modjack sur le site Web de Digi-Key.
- 8.) Molex propose plus que des connecteurs RJ45. Nous proposons également des fiches RJ45 et des assemblages de câbles RJ45, car à quoi sert un connecteur si vous ne pouvez pas le connecter à votre réseau ? Nous proposons une gamme de connecteurs et de câbles pour prendre en charge les applications Cat 5e et Cat 6.
- 9.) Molex propose une sélection de RJ45 magnétiques à un port pour répondre à presque tous les besoins. Nos Magjack à un port sont disponibles sous la marque MXMag, et nous pouvons prendre en charge des vitesses de 10/100 dans une conception compacte jusqu'à 1,0 Gbps dans une conception longue avec LED et PoE. Nos produits à un port offrent également des fonctionnalités innovantes telles que PSE (Power Supply Equipment) et PD (Powered Device). De nouvelles vitesses et de nouveaux niveaux de puissance sont en cours de développement. Vous pouvez donc vous attendre à des composants compatibles 90 W et 5,0 Gbps dans un avenir proche !
- 10.) Aucune famille de produits Magjack n'est complète sans la conception ICM multiport obligatoire (elle fait partie d'un régime équilibré). Nos ICM multiports empilés couvrent le large éventail de vitesses, d'exigences de puissance et de puces PHY que nos clients utilisent aujourd'hui. Que pouvez-vous faire avec un ICM multiport ? La bonne question est plutôt « Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ? ». Réunions de famille, barbecues, journées à la plage… un ICM ne vous aidera pas lors de ces événements. Toutefois, si vous devez concevoir un commutateur robuste pour router le trafic Internet à des vitesses concurrentielles, un ICM multiport constituera le point central de votre conception.
Dans un monde en constante évolution, Molex constitue, avec Digi-Key, la base de l'avenir. Visitez le site Web de Digi-Key dès maintenant !
Vous êtes toujours en train de lire cet article ? Pourquoi êtes-vous toujours là ? Filez acheter des RJ45 de Molex chez Digi-Key !
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum