Batterie rechargeable CeraCharge™ de TDK – Une nouvelle technologie pour les applications IoT
Si vous avez déjà dû faire face à l'un des défis ou problèmes répertoriés ci-dessous, nous vous recommandons de lire cet article :
- Restrictions des expéditions par voie aérienne en raison des réglementations de l'IATA pour les produits contenant des batteries Li-ion
- Problèmes de sécurité avec les batteries Li-ion
- Défis de fabrication quant au processus d'assemblage automatique de piles boutons
- Robustesse d'un produit contenant une pile bouton ou un support de piles
- Produit final utilisé dans l'espace
- Nécessité d'avoir une vaste plage de températures de fonctionnement
- Nécessité de se débarrasser d'une pile bouton ou d'un supercondensateur
La solution à tous ces défis est la batterie CeraCharge™ de TDK, qui est actuellement la batterie rechargeable en céramique multicouche à l'état solide, facile à assembler, la plus petite du monde et qui est dotée des fonctionnalités uniques suivantes :
- Structure entièrement en céramique - Ne fuit pas
- Ne brûle pas
- N'explose pas
 
- Technologie CMS - Soudage par refusion
- Remplacement de batterie non requis
- Montage sur carte à circuit imprimé, support de piles inutile
- Fabrication à haut volume
 
- Robustesse du produit - Vaste plage de températures
- Convient aux applications à vide
 
La batterie CeraCharge de TDK associe les avantages des batteries Li-ion aux avantages de sécurité et de fabrication des composants multicouches en céramique, comme illustré à la Figure 1.
 Figure 1 : Structure de la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
 Figure 1 : Structure de la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
La batterie CeraCharge de TDK est dotée d'une fonctionnalité de décharge par impulsion rapide, comme illustré à la Figure 2.
 Figure 2 : Courbes de décharge et puissance d'impulsion typiques de la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
 Figure 2 : Courbes de décharge et puissance d'impulsion typiques de la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
Le Tableau 1 résume les caractéristiques de base de la batterie CeraCharge.
 Tableau 1 : Caractéristiques de base de la batterie CeraCharge
 Tableau 1 : Caractéristiques de base de la batterie CeraCharge
La batterie CeraCharge de TDK peut être connectée en série et en parallèle pour une flexibilité de conception maximale, comme illustré à la Figure 3. Lors d'une connexion en parallèle, la capacité de décharge est multipliée par le nombre de batteries CeraCharge connectées. Lors d'une connexion en série, la tension de sortie est multipliée par le nombre de batteries CeraCharge connectées.
 Figure 3 : Connexions en série et en parallèle de batteries CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
 Figure 3 : Connexions en série et en parallèle de batteries CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
Les principaux domaines d'application de la batterie CeraCharge incluent (sans s'y limiter) :
1.) Les dispositifs IoT corporels, comme illustré à la Figure 4
 Figure 4 : Schéma fonctionnel d'une application de dispositif IoT corporel utilisant la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
 Figure 4 : Schéma fonctionnel d'une application de dispositif IoT corporel utilisant la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
2.) Les horloges temps réel (RTC), comme illustré à la Figure 5
 Figure 5 : Schéma fonctionnel d'une application de batterie de secours RTC utilisant la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
 Figure 5 : Schéma fonctionnel d'une application de batterie de secours RTC utilisant la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
3.) La récupération d'énergie, comme illustré à la Figure 6
 Figure 6 : Schéma fonctionnel d'une application de récupération d'énergie utilisant la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
 Figure 6 : Schéma fonctionnel d'une application de récupération d'énergie utilisant la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
4.) Les balises Bluetooth Low-Energy (BLE), comme illustré à la Figure 7
 Figure 7 : Schéma fonctionnel d'une application de balises BLE utilisant la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
 Figure 7 : Schéma fonctionnel d'une application de balises BLE utilisant la batterie CeraCharge. (Source de l'image : TDK)
Des informations techniques plus détaillées sur la technologie CeraCharge de TDK, les domaines d'utilisation, des exemples d'application, la séquence de charge, le processus de montage et plus encore sont disponibles dans la fiche technique et la note d'application v1 de la batterie CeraCharge.
Note de la rédaction : Ce composant est un prototype et n'a pas été intégralement testé. Il doit être utilisé uniquement à des fins d'évaluation fonctionnelle et de démonstration de faisabilité, et non pour la production ou l'utilisation finale.
 
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum 
                 
                 
                 
 
 
 
 Paramètres
        Paramètres
     Livraison rapide
                                    Livraison rapide
                                 Livraison gratuite
                                    Livraison gratuite
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Types de paiement
                                    Types de paiement
                                





 Produit marketplace
                                    Produit marketplace
                                



 
             
             
                 
                 
                 
                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 France
France