Simplifier la terminaison des câbles grâce à la technologie de bloc de jonction Push-X
J'ai réalisé la terminaison de suffisamment de câbles au fil des années pour ressentir une certaine frustration face à différentes technologies de connecteur. Des outils complexes au routage peu pratique des câbles, j'ai souvent espéré une meilleure solution.
Il s'avère que je ne suis pas le seul dans cette situation. Phoenix Contact a récemment lancé ses blocs de jonction Push-X pour résoudre ces problèmes. Contrairement aux blocs de jonction précédents de type push-in, la série Push-X est compatible avec des conducteurs flexibles, y compris à plusieurs fils, sans avoir à ajouter de bagues. Par conséquent, les installateurs n'ont besoin que d'une pince à dénuder.
Fonctionnement de la technologie Push-X
Le secret de la technologie Push-X réside dans un ressort de contact sous tension (Figure 1). Il suffit au conducteur d'appuyer légèrement sur la surface de déclenchement du ressort de contact en cuivre pour que le mécanisme se ferme, raccordant ainsi électriquement et mécaniquement le conducteur inséré à la barre de courant en alliage.
Figure 1 : Illustré en position fermée, un bloc de jonction avec technologie Push-X présente un ressort de contact déclenché par un conducteur qui appuie sur sa surface de déclenchement. (Source de l'image : Phoenix Contact)
La technologie Push-X se démarque non seulement par sa simplicité d'utilisation, mais également par sa flexibilité. Les blocs de jonction peuvent être utilisés avec une large gamme de conducteurs dans diverses applications, notamment les applications d'alimentation et de signalisation dans les transports, les services de fourniture d'énergie électrique, les data centers et l'automatisation industrielle.
L'enclenchement accidentel est difficile, mais la réinitialisation intentionnelle est aisée.
Un enclenchement accidentel est-il possible avec un ressort qui se déclenche facilement ? En bref, la réponse est non. Le ressort est conçu de telle sorte qu'il est peu probable qu'un choc ou une secousse du bloc de jonction déclenche le mécanisme. Pour veiller à ce que ce soit bien le cas, Phoenix Contact soumet les blocs de jonction Push-X à une batterie de tests, notamment une simulation des conditions rencontrées lors de l'expédition ainsi qu'un scénario dans lequel on fait tomber plusieurs fois les blocs de jonction au cours de l'installation.
Si un conducteur doit être retiré, l'ouverture du contact est aussi facile que sa fermeture. Le bloc de jonction présente un bouton-poussoir orange marqué d'une croix qui se soulève lorsque le ressort de contact est enclenché. Pour retirer le fil, il suffit à l'utilisateur d'appuyer sur le bouton-poussoir. Cela réinitialise également le ressort de contact pour un nouveau fil (Figure 2).
Figure 2 : Dans sa configuration d'usine, le bouton-poussoir orange est enfoncé, comme illustré à gauche. Il remonte lorsque le ressort de contact s'enclenche sous l'effet de l'insertion d'un conducteur, comme illustré à droite. (Source de l'image : Phoenix Contact)
La série XTV est la première série de blocs de jonction à intégrer la technologie Push-X. Ces dispositifs sont disponibles dans des sections de 6, 10 et 16 millimètres carrés (mm2), ce qui les rend compatibles avec des fils flexibles à section comprise entre 1,5 et 25 mm2. Cela équivaut à un calibre de fil américain (AWG) compris entre 14 et 4. Pour les fils rigides, des sections dès 0,5 mm2 (20 AWG) sont prises en charge. La prise en charge de conducteurs aussi petits est remarquable et illustre la force minimale requise pour déclencher le ressort de contact.
Des détails de conception bien pensés
Plusieurs autres fonctionnalités simplifient l'utilisation de ces blocs de jonction. Par exemple, la ligne de produits inclut des blocs de jonction à traversée (1329672) pour connecter deux fils, ainsi que des blocs de jonction multi-conducteurs pour connecter trois (1329506) ou quatre fils (1329511) à une seule barre de courant. Ces options de configuration à plusieurs conducteurs réduisent le nombre de blocs et de lignes requis, ce qui simplifie le routage des fils et permet de gagner de la place (Figure 3).
Figure 3 : Les blocs de jonction Push-X existent dans trois tailles différentes afin d'être compatibles avec un large éventail de tailles de conducteur, et ils sont disponibles dans des variantes à 2, 3 et 4 conducteurs. (Source de l'image : Phoenix Contact)
Outre les blocs gris illustrés à la Figure 3, la série propose une gamme de variations de couleurs. On trouve notamment des blocs de jonction vert-jaune (1329550) conçus pour refléter la couleur des câbles de terre, afin que les installateurs puissent plus facilement identifier le bloc de jonction correct.
Autre fonctionnalité garantissant une simplicité d'utilisation : le code QR inclus sur l'étiquette du produit, qui donne aux utilisateurs un accès immédiat à toutes les informations et au support dont ils ont besoin.
Des performances conformes aux normes de l'industrie
Outre ses fonctionnalités de conception uniques, la série Push-X offre les caractéristiques de performances standard attendues d'un système de bloc de jonction.
Elle prend en charge des courants jusqu'à 76 ampères (A) à 1000 volts (V) conformément aux normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI), ou jusqu'à 75 A à 1000 V conformément aux normes d'Underwriters Laboratories (UL). La série est compatible avec les blocs de jonction à rail DIN de Phoenix Contact, ce qui veut dire qu'elle peut utiliser la vaste sélection d'accessoires de l'entreprise, comme les ponts et les cavaliers de commutation.
Conclusion
Même si cela fait des années que je n'ai plus réalisé de terminaisons de câbles dans le cadre de mon travail, j'apprécie tout de même ce que la technologie Push-X offre. J'aurais aimé n'avoir besoin que d'un outil à dénuder et d'une légère force d'insertion pour sécuriser mon câblage. En simplifiant la terminaison des câbles, la technologie Push-X améliore le rendement, réduit les erreurs et facilite la maintenance.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum