Repenser l'architecture des CAN : une nouvelle approche de conception des convertisseurs analogique-numérique
Sur le marché actuel des convertisseurs analogique-numérique (CAN), les ingénieurs doivent trouver un équilibre entre performances, disponibilité, coûts et risques à long terme liés à la chaîne d'approvisionnement. Les choix d'architecture CAN déterminent de plus en plus non seulement la capacité du système, mais également la flexibilité de conception tout au long du cycle de vie d'un produit.
Lorsque nous avons fait notre entrée sur le marché des convertisseurs de données, nous l'avons fait de manière délibérée. Nous avons commencé par des CAN à brochage compatible prêts à l'emploi, non pas parce que c'était l'objectif final, mais parce que cette approche permettait d'éliminer les frictions. Les ingénieurs n'avaient pas besoin de revoir la conception des cartes, de requalifier les systèmes ou de prendre des risques inutiles simplement pour évaluer quelque chose de nouveau ou pour éviter le problème de pénurie de composants critiques. C'est ce qui importait à l'époque. Nos premiers produits ont rendu l'évaluation sûre, intuitive et pratique.
(Source de l'image : Silanna)
Plural est une architecture CAN brevetée, basée sur une plateforme et fruit de plusieurs décennies d'expérience approfondie dans le domaine des convertisseurs de données. Cette architecture fournit des solutions de 5 Méch./s à 250 Méch./s à un ou deux canaux de 10, 12, 14 et 16 bits, chaque puce pouvant être configurée en usine dans des dizaines de références. Cette approche permet à Silanna de proposer des portefeuilles de produits étendus sans longs cycles de conception ni dépenses en capital considérables. Au cours du seul quatrième trimestre 2025, nous avons lancé 65 produits, suivis de 30 autres au premier trimestre 2026, condensant en quelques trimestres ce qui prend des décennies aux fournisseurs traditionnels.
Nouvelle donne
Avec nos dernières versions, nous ne nous contentons plus d'être compatibles, nous nous différencions. Les fonctions DSP intégrées dans l'ensemble de la gamme de produits permettent la décimation, l'entrelacement, le traitement de la bande de base IQ, la conversion FI/RF-bande de base, et plus encore, directement dans le CAN plutôt que de les décharger sur le reste du système. La flexibilité architecturale permet d'obtenir les boîtiers les plus petits de l'industrie, réduisant les CAN à deux canaux de 9 mm × 9 mm à 3,4 mm × 3,4 mm seulement, avec une capacité DSP complète sur toute la gamme de produits. L'étalonnage intégré garantit des performances constantes sur toute la plage de températures militaires (−55°C à +125°C), même à des fréquences supérieures à 125 Méch./s, capacités que les fournisseurs traditionnels ne peuvent tout simplement pas offrir à grande échelle. Ces avantages s'accompagnent de délais d'approvisionnement plus courts et de prix de vente moyens environ 30 % inférieurs à ceux des fournisseurs traditionnels.
Les ingénieurs devraient maintenant considérer Silanna pour ses propres mérites — non pas comme une alternative, mais comme un choix privilégié. Cela vaut en particulier pour les équipes qui ne figurent pas parmi les 100 principaux clients des fournisseurs traditionnels : des entreprises qui développent des systèmes complexes sans accès privilégié aux feuilles de route, aux puces personnalisées ou même au support en direct. Silanna offre à ses clients, quelle que soit leur taille, un accès direct aux architectes et aux concepteurs le jour même, parce que la confiance se gagne par les résultats, la valeur et un véritable partenariat.
L'innovation doit être jugée en fonction de ce qu'elle permet, et non en fonction de ceux à qui elle est réservée. C'est pour ce marché que nous concevons nos produits, et c'est là que Plural a toute sa place.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum