Nits - Analyser avec soin les valeurs décrivant la luminosité des LED
En ingénierie des applications, je suis habituée aux mesures en lumens et en millicandelas. Mais je dois bien avouer que je n'avais jamais entendu parler des nits avant aujourd'hui.
Techniquement parlant, les nits mesurent la quantité de lumière émise par un objet sur une surface d'un mètre carré. Alors que les lumens mesurent la lumière totale émise par un appareil, les nits mesurent l'intensité de la lumière sur une surface spécifique.
Si vous aimez les formules :
- 1 nit = 1 candela/m2
- 1 nit = 3,426 lumens
Quelles sont les plages nits typiques ?
- 600 nits et moins – Téléviseurs, moniteurs, ordinateurs portables
- 800-1500 nits – Distributeurs automatiques, kiosques
- 2000-3000 nits – Écrans de pompes à essence, certains appareils portables
- 5000 nits – Écrans exposés à la lumière directe du soleil
- 10 000+ nits – Applications uniques telles que l'affichage tête haute (HUD) et la réflexion virtuelle
Pourquoi c'est important
Pensez aux nombreuses fois où vous avez eu du mal à lire un écran... Les pompes à essence et les écrans d'infodivertissements automobiles sont deux exemples qui me viennent immédiatement à l'esprit. Bien que l'affichage soit lisible la nuit ou en intérieur, la lecture devient très difficile en présence de la lumière du soleil.
Lorsque l'on choisit un écran en fonction de la luminosité qu'il émet, on ne tient pas compte des conditions environnementales susceptibles d'affecter la visibilité. La mesure en nits permet de calculer l'intensité tout en tenant compte de ces environnements.
Comment trouver les produits appropriés
Consultez les fiches techniques qui répertorient les caractéristiques ou les spécifications techniques de 2000+ nits (6852 lumens). Par exemple, les modules Mini-LED d'American Bright (Figure 1) affichent une luminosité de 3000 nits et sont faciles à utiliser avec un simple connecteur HDMI standard.
Figure 1 : Les modules d'affichage mini-LED AB-MLD13-07 d'American Bright sont disponibles en options de 3000 et 4000 nits. (Source de l'image : American Bright)
Résumé
Il ne suffit pas de prendre en compte la luminosité lorsque vous recherchez un écran LED adapté à votre application. Vous devez également consulter les spécifications relatives aux valeurs en nits afin de déterminer si l'écran fonctionnera correctement dans l'environnement prévu pour votre produit. Le choix de la valeur en nits appropriée peut déterminer les performances du produit en termes de satisfaction client et de lisibilité en environnements lumineux ou extérieurs. N'omettez aucun détail lorsque vous choisissez un écran. C'est un atout pour la réussite de votre conception !
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum