Des produits d'automatisation modulaires qui évoluent avec les besoins
Les solutions d'automatisation sont souvent perçues comme complexes et coûteuses, une croyance qui reste répandue chez de nombreux individus et organisations. Toutefois, les avancées technologiques ont permis de développer des solutions de plus en plus modulaires et conviviales. Par conséquent, l'automatisation est devenue beaucoup plus accessible et plus facile à mettre en œuvre pour les petites entreprises.
Les exigences imposées aux processus de production modernes ne cessent d'augmenter. Un rendement accru, une sécurité maximale et une assurance qualité sans faille sont les mots d'ordre sur toutes les lèvres, mais il faut également garantir la flexibilité nécessaire pour les ajustements individuels. Cela soulève une question essentielle, en particulier pour les petites et moyennes entreprises : comment résoudre de manière fiable les problèmes d'automatisation sans avoir à investir dans des solutions personnalisées complexes ?
La bonne nouvelle, c'est que l'automatisation n'est plus une tâche de grande envergure. La plupart des produits peuvent être combinés pour créer des solutions personnalisées, un peu comme des blocs fonctionnels. Le LOGO! LogicModule de Siemens (Figure 1) est une telle solution, constituant un excellent point d'entrée dans l'automatisation industrielle et permettant d'effectuer efficacement des tâches de contrôle simples. Grâce à sa programmation conviviale et à sa flexibilité d'extension, il est idéal pour les débutants comme pour les utilisateurs expérimentés.
Figure 1 : LOGO! LogicModule de Siemens : le contrôleur compact pour des solutions d'automatisation flexibles. (Source de l'image : Siemens)
Conception modulaire : l'automatisation devient un système de blocs fonctionnels
La particularité de cette combinaison réside dans le fait que chaque composant a un rôle clairement défini et qu'ensemble, ils forment un système puissant et extensible. Le cerveau du système de contrôle est le LOGO! LogicModule de Siemens. En tant qu'unité logique compacte et puissante, il relie et contrôle intelligemment tous les capteurs et actionneurs utilisés. Grâce à une programmation simple et à un serveur Web intégré, le LOGO! LogicModule peut être facilement adapté et surveillé à distance.
La programmation du LOGO! LogicModule a été délibérément maintenue simple et est tout aussi modulaire que les applications possibles du système de contrôle. Les séquences de contrôle peuvent être assemblées visuellement par glisser-déposer via le logiciel LOGO! LogicModule Soft Comfort intuitif. Les blocs fonctionnels finis sont simplement placés sur l'interface utilisateur et connectés les uns aux autres. Cela permet aux utilisateurs de concevoir leurs applications sans écrire de code. Grâce au serveur Web intégré, la mise en service s'effectue directement via le navigateur, , où d'autres paramètres peuvent également être configurés et surveillés. Il est ainsi possible d'apporter des modifications ou des extensions aux programmes existants, même pendant le fonctionnement. Pour une plus grande flexibilité, le contrôleur peut également être connecté à des services cloud. La surveillance à distance et l'analyse des données en temps réel sont donc également possibles.
Technologies de capteurs intelligents pour un contrôle efficace de la production
L'unité logique peut être facilement complétée par une grande variété de capteurs et de modules, adaptés aux besoins individuels. Si, par exemple, la surveillance du conditionnement dans la production doit être automatisée, les solutions de capteurs de SICK sont idéales. Avec les capteurs inductifs IMX et le SensingCAM SEC100 (Figure 2), la surveillance peut facilement être mise en œuvre.
Figure 2 : Le SensingCAM SEC100 de SICK détecte de manière fiable les caractéristiques complexes et garantit une qualité maximale. (Source de l'image : SICK)
Les capteurs inductifs IMX de SICK servent de détecteurs pour vérifier la position correcte des objets. Les capteurs fournissent des données en temps réel fiables sur l'état en cours du processus de production. De plus, le SensingCAM SEC100 effectue une inspection visuelle et détecte des caractéristiques plus complexes telles que l'alignement correct ou le caractère complet du conditionnement. Alors que les capteurs garantissent la détection immédiate des objets, la caméra fournit une image complète pour l'assurance qualité. Le LOGO! LogicModule de Siemens gère le traitement central de ces données. Cette combinaison permet de réduire les pertes et peut être facilement intégrée dans les lignes de conditionnement existantes. Cependant, comme il s'agit d'un système modulaire, d'autres configurations sont également possibles avec les mêmes unités.
Système de sécurité pour les machines : protection renforcée avec les technologies de capteurs intelligents
La sécurité est primordiale dans tout environnement de production. Pour les machines comportant des pièces mobiles, il est particulièrement important que les capots de protection et les zones de sécurité fassent l'objet d'une surveillance fiable. C'est là que la combinaison des capteurs inductifs IMX et du LOGO! LogicModule entre en jeu : les capteurs vérifient en temps réel si, par exemple, le couvercle de protection est correctement verrouillé ou si une personne a pénétré dans une zone dangereuse. Dès qu'une condition dangereuse est détectée, le LOGO! LogicModule intervient automatiquement. Il arrête immédiatement la machine, empêche son redémarrage en cas de situation dangereuse et déclenche un message d'avertissement si nécessaire.
Le système augmente la sécurité des employés, réduit le risque d'accidents coûteux ou de dommages aux équipements, et peut être facilement intégré dans des systèmes existants.
Des solutions individuelles à l'automatisation complète
La particularité de ce système réside dans sa polyvalence. Comme avec les autres systèmes modulaires, chaque utilisateur peut étendre ou adapter la solution. Qu'il s'agisse de simples tâches de contrôle ou de la surveillance complète d'une ligne de production, avec LOGO! LogicModule et les technologies de capteurs de SICK, le système d'automatisation évolue au rythme des besoins de l'utilisateur.
L'automatisation n'a jamais été aussi simple
Grâce à la combinaison du LOGO! LogicModule et d'extensions flexibles, l'automatisation intelligente est désormais à la portée des petites et moyennes entreprises.
Cela signifie que le système d'automatisation reste non seulement techniquement flexible, mais également efficace dans sa mise en œuvre. La disponibilité des composants joue un rôle crucial dans la transformation rapide des plans en solution finie. C'est là qu'il est utile de pouvoir compter sur un partenaire de confiance tel que DigiKey : grâce à ses partenariats étroits avec des fabricants renommés tels que Siemens et SICK, DigiKey garantit que les composants dont vous avez besoin sont disponibles rapidement et de manière fiable.
DigiKey, l'un des principaux distributeurs mondiaux de composants électroniques et de technologies d'automatisation, dispose d'un stock de plus de 14,4 millions d'articles disponibles immédiatement. Grâce à des processus logistiques et des capacités de stockage de pointe, de nombreuses commandes sont expédiées le jour même. Cela signifie que les composants requis sont rapidement mis en production, qu'il s'agisse de modules individuels pour les mises à niveau ou de quantités plus importantes pour de nouveaux systèmes. La coopération directe avec les fabricants garantit également que les dernières générations de produits sont toujours livrées après avoir été testées pour une qualité optimale.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum