Maswell lance une antenne panneau MIMO 5G ultralarge bande qui résiste aux conditions météorologiques extrêmes
Maswell a récemment lancé la série d'antennes panneaux MIMO 5G à gain élevé et ultralarge bande de 600-8000 MHz : AN_Master_001-2 MIMO et AN_Master_001-4 MIMO + GNSS à trois câbles (Figure 1).
Figure 1 : Version AN_Master_001-2 à deux câbles (à gauche) et version AN_Master_001-4 à trois câbles (à droite). (Source de l'image : Suzhou Maswell)
Les deux modèles d'antenne panneau 5G couvrent une gamme de fréquences de 600~8000 MHz pour les applications 5G cellulaires. L'AN_Master_001-2 est une antenne bimode combinée MIMO 5G/4G/Wi-Fi. Les deux sorties de ce modèle prennent en charge une réception indépendante des signaux du canal cellulaire/Wi-Fi avec une largeur de bande extrêmement large. Plus précisément, les bandes de fréquences prises en charge incluent toutes les bandes mondiales 5G, 4G, 3G, GSM, LORA, Helium et Wi-Fi, y compris Wi-Fi Harlow, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 5 GHz, WiFi 6 et Wi-Fi 6E. Les performances S11 et ROS détaillées de ce modèle d'antenne sont fournies dans la Figure 2 et la Figure 3.
L'antenne AN_Master_001-4 est équipée de trois câbles qui permettent d'avoir simultanément un double canal 5G/4G/Wi-Fi et un canal de couverture des signaux de positionnement GNSS. Ce canal GNSS prend en charge la couverture de tous les signaux mondiaux GPS/GLONASS/Galileo/Beidou bande L1 et présente des avantages incomparables en matière de haute fiabilité et de positionnement hautement redondant.
Figure 2 : Courbe de performances de la perte d'écho de l'antenne série AN_Master_001 dans un circuit double 5G. (Source de l'image : Suzhou Maswell)
Figure 3 : Courbe de performances du rapport d'ondes stationnaires en tension de l'antenne série AN_Master_001 dans un circuit 5G. (Source de l'image : Suzhou Maswell)
Les diagrammes de rayonnement typiques de la série d'antennes panneaux AN_Master_001 à faible bande (600-1800 MHz), à bande moyenne (2100-4800 MHz) et à bande élevée (5000-8000 MHz) sont présentés dans les Figures 4 à 6. Dans une bande de fréquences aussi large, il est évident que l'antenne présente une caractéristique omnidirectionnelle typique, couvrant une très large zone, avec presque pas d'angle mort. De plus, le gain de cette série d'antennes peut atteindre 7,5 dBi, ce qui offre une capacité de réception des signaux exceptionnelle en extérieur, en particulier dans les zones à faible signal pour la fonctionnalité MIMO cellulaire.
Figure 4 : Diagramme de direction de rayonnement typique de la série AN_Master_001 dans les bandes basse fréquence. (Source de l'image : Suzhou Maswell)
Figure 5 : Diagramme de direction de rayonnement typique de la série AN_Master_001 dans les bandes moyenne fréquence. (Source de l'image : Suzhou Maswell)
Figure 6 : Diagramme de direction de rayonnement typique de la série AN_Master_001 dans les bandes haute fréquence. (Source de l'image : Suzhou Maswell)
Résistance aux intempéries et installation double pour environnements extérieurs
Les radômes de l'AN_Master_001-2 et de l'AN_Master_001-4 sont fabriqués à partir d'un matériau ASA de haute qualité avec des capacités d'absorption des UV. Ce matériau reste robuste dans les environnements extérieurs difficiles, comme en cas de tempête, de neige, de poussière et de forts rayonnements solaires. Le matériau ASA présente des caractéristiques diélectriques faibles et de faibles pertes. En outre, la résistance du matériau ASA est nettement supérieure à celle du radôme d'antenne ABS courant. Grâce à ces fonctionnalités, les modèles AN_Master_001-2 et AN_Master_001-4 sont exceptionnels pour toutes les conditions météorologiques.
Figure 7 : Schéma d'installation du modèle AN_Master_001. (Source de l'image : Suzhou Maswell)
En ce qui concerne l'installation, la série d'antennes MIMO AN_Master_001 prend en charge à la fois les installations extérieures directes à l'aide de vis et les montages sur poteau avec boulon en U. Ces deux méthodes d'installation représentent toutes les possibilités de montage en extérieur pour diverses applications. Des vidéos contenant des instructions de montage détaillées sont disponibles ici : https://www.youtube.com/watch?v=QRoF81Mpna8
Test d'étanchéité IP67 pour les conditions extrêmes
Les capacités d'étanchéité à l'eau de cette série d'antennes sont remarquables. L'antenne peut fonctionner tout à fait normalement pendant 30 minutes en étant immergée dans l'eau à un mètre de profondeur, contrairement à d'autres modèles étanches, qui excluent les orifices de câbles. L'indice IP67 de l'antenne panneau MIMO AN_Master_001 s'applique à l'ensemble du corps de l'antenne, y compris les orifices de câbles. Cela signifie que l'antenne panneau MIMO peut répondre à toutes les exigences d'étanchéité à l'eau en extérieur. Une vidéo de démonstration de la capacité d'étanchéité est présentée ici : https://www.youtube.com/watch?v=kpFuZbrjBe0
De plus, l'antenne panneau MIMO 5G a officiellement réussi le test d'étanchéité à l'eau IP67 pour la norme européenne EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC:2019 et la norme nationale chinoise GB/T4208-2017.
Figure 8 : Certificat IP67 EN60529 du modèle AN_Master_001. (Source de l'image : Suzhou Maswell)
D'après la description ci-dessus, l'AN_Master_001-2 et sa version dérivée AN_Master_001-4 peuvent prendre en charge tous les signaux cellulaires MIMO 5G/4G/LTE, LORA et Helium, ainsi que toutes les bandes Wi-Fi, de Wi-Fi Harlow à Wi-Fi 6E, grâce à leur ultralarge bande de 600-8000 MHz. La version dérivée GNSS peut fonctionner sur toutes les bandes GNSS L1 pour les systèmes GPS, GLONASS, GALILEO et Beidou. Les deux méthodes d'installation permettent à ces antennes panneaux d'être montées dans tous les scénarios en extérieur. La qualité exceptionnelle d'étanchéité à l'eau et de résistance aux intempéries de la série d'antennes MIMO AN_Master_001 garantit ses capacités de fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 dans toutes les conditions météorologiques.
Pour mieux comprendre les performances de cette gamme, téléchargez les données sur :
https://www.maswelltech.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=45&id=284
https://www.maswelltech.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=45&id=283
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum