Soudure avec flux
(Source de l'image : MG Chemicals)
Le flux est une substance créée pour nettoyer les surfaces légèrement sales ou oxydées pendant le brasage. Le métal d'apport peut contenir un fil fourré. Le flux a un point de fusion plus bas que le métal d'apport lui-même pour lui permettre de s'écouler sur la surface et de la nettoyer pour éliminer les contaminants. Maintenant, cela peut être suffisant, mais parfois le métal d'apport n'a pas de fil fourré, et souvent plus de flux est requis.
Si le flux est nécessaire, il faut appliquer une petite quantité sur la pastille de soudure avant de souder. Cela devrait suffire pour obtenir une surface propre. Une fois le joint de soudure réalisé, nettoyez le flux en suivant les instructions du fabricant, qui varient en fonction du type de flux utilisé.
Le flux existe dans de nombreuses compositions différentes : sans nettoyage, hydrosoluble et colophane activée. La version sans nettoyage utilise un additif qui brûle pendant le processus de soudage pour ne laisser que peu ou pas de résidus. La version hydrosoluble contient un additif qui se nettoie facilement à l'aide d'un peu d'eau. La colophane activée contient un additif qui laisse un résidu collant nécessitant un solvant de nettoyage, tel qu'un décapant de flux ou de l'alcool isopropylique, pour le nettoyer. Il est important de nettoyer les résidus pour prévenir la corrosion au fil du temps.
Lors de la soudure, si le métal d'apport ne s'écoule pas comme il le devrait ou ne fait pas des joints propres et nets, essayez avec du flux. Parfois, il n'en faut pas plus pour accélérer et simplifier le processus.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum