Comment mesurer le courant d'un circuit
La dernière vidéo a présenté les principes de base de l'utilisation de multimètres manuels et à sélection automatique de gamme. Cette vidéo présente comment tester la tension, le courant et la résistance d'un circuit. Afin de couvrir un sujet à la fois, j'aborderai quelques notions sur la mesure du courant dans ce blog, avec des blogs séparés couvrant la tension et la résistance à venir.
D'abord, branchez la sonde noire sur le port « COM ». La sonde rouge peut avoir deux options, une valeur d'ampérage élevée et une valeur inférieure de l'ordre du milliampère ou du microampère. En cas de doute, commencez avec l'option plus élevée et ajustez-la à la valeur inférieure pour une lecture plus précise. Vérifiez l'ampérage maximum de ces fonctions sur votre appareil de mesure avant de tester les circuits. Cela permettra d'empêcher de griller le fusible (pour un appareil de mesure à fusible).
Ensuite, tournez le cadran vers l'option d'ampérage la plus proche de la valeur à mesurer. Si vous ne la connaissez pas, commencez par une valeur élevée et diminuez-la progressivement. Certains appareils de mesure ne peuvent mesurer qu'un courant CC et d'autres peuvent lire les types CA et CC. Les trois images ci-dessous illustrent des exemples d'appareils de mesure différents.

Maintenant que l'appareil de mesure est prêt, nous pouvons commencer la mesure. Pour les mesures de courant, le circuit doit être actif et interrompu physiquement pour pouvoir brancher le multimètre en série dans le circuit. Le moyen le plus simple consiste à retirer la connexion VCC (source de tension), puis d'y placer la sonde positive, tout en plaçant la sonde négative là où se trouvait initialement la connexion VCC. L'appareil de mesure agit alors comme un composant du circuit et le courant le traverse. Ce système vous donne une mesure de l'ampérage total consommé par le circuit. Si vous souhaitez mesurer une partie du circuit, vous devez couper le circuit à ce point et suivre la même procédure.

La meilleure pratique consiste à laisser l'appareil de mesure dans cette position pendant quelques secondes ou quelques minutes, simplement pour surveiller ce qui se passe. Vous pourrez ainsi remarquer les pointes ou les baisses de courant en cas de dysfonctionnement.
N'oubliez pas, le courant est additif entre chaque ligne d'un circuit en parallèle, et constant dans un circuit en série. Cela vous permettra de déterminer l'emplacement idéal et le plus avantageux pour obtenir la mesure requise.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum