Antenna Builder – Adapter l'antenne à votre projet
Les antennes sont l'un des composants les plus importants de tout produit sans fil. Cependant, elles ne sont habituellement choisies que tardivement au cours de la conception du produit. Lors des phases de lancement d'idée et de développement initial d'une conception, les antennes doivent simplement répondre aux exigences de fréquence et de performances sans fil requises. La taille et le type d'antenne ne sont généralement pas aussi importants lors des premiers tests, car le choix définitif de l'antenne n'est souvent arrêté qu'après avoir déterminé la forme et la taille physique du produit fini.
Une autre caractéristique des produits sans fil réside dans le fait qu'une fois le choix de l'antenne finalisé et le produit envoyé en production, l'antenne est rarement modifiée. Cette situation est principalement due aux coûts des tests, de la certification sans fil, des approbations et de la qualification du produit fini. À moins que l'antenne ne devienne obsolète ou indisponible, elle ne change généralement pas au cours du cycle de vie d'un produit. Le risque, le temps et le coût associés à la qualification d'une nouvelle antenne n'en valent souvent pas la peine.
Impossible de trouver une antenne pour un projet
Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Les exigences d'un projet en matière d'antenne peuvent changer ou l'antenne initialement choisie peut ne plus être disponible. Dans les deux cas, il faut revoir la partie du projet relative à l'antenne. En supposant qu'une autre antenne soit trouvée, les tests et la qualification de cette nouvelle antenne sont effectués et le projet, bien que retardé, peut se poursuivre.
Mais que se passe-t-il si aucune autre antenne prête à l'emploi ne convient ? Une des solutions pourrait consister à consacrer beaucoup de temps et d'efforts à reconcevoir le projet pour utiliser une antenne disponible. Pour aller plus vite, il faudrait trouver une antenne standard répondant aux exigences de performances sans fil et demander au fabricant de la personnaliser en fonction des caractéristiques du produit. L'avantage d'une antenne personnalisée est qu'elle correspond exactement à vos besoins. Les inconvénients sont les délais et les coûts nécessaires pour recevoir et évaluer l'antenne personnalisée. Même une demande apparemment mineure de changement de type de connecteur ou de longueur de câble peut demander beaucoup de temps et entraîner des dépenses importantes.

Et si vous pouviez recevoir une antenne personnalisée non pas en quelques semaines, mais en quelques jours, sans coûts d'ingénierie non récurrents ni frais d'outillage ni exigences minimales de commande ? Plus besoin d'attendre, l'outil de création d'antenne Antenna Builder est disponible dès aujourd'hui chez DigiKey.
Antenna Builder
Antenna Builder est un outil de configuration qui permet de personnaliser des antennes Taoglas avec différents connecteurs et longueurs de câble. Il génère ensuite un numéro de référence et un prix, et permet aux clients d'ajouter immédiatement le produit à leur panier DigiKey et de commander. Les antennes personnalisées sont expédiées directement par Taoglas au client.
- Vous n'avez pas besoin de vous engager sur une quantité de commande minimum : vous pouvez commander une seule antenne et la tester dans votre application.
- Il n'y a pas de coûts d'ingénierie non récurrents ni de frais d'outillage.
- Une fois que vous avez défini les spécifications de votre antenne, vous pouvez demander un prix de volume.
Comme illustré à la Figure 1, les antennes peuvent être sélectionnées par type de montage, fréquence/technologie, type externe/interne, nombre d'antennes internes et couleur. Vous pouvez également vous contenter de sélectionner l'antenne Taoglas qui vous intéresse.
Figure 1 : Page de sélection de l'outil Antenna Builder. (Source de l'image : DigiKey)
Une fois l'antenne sélectionnée, elle peut être personnalisée en termes de longueur de câble et de type de connecteur, comme le montre l'exemple de l'antenne GPS de la Figure 2. Le prix est affiché une fois la longueur de câble et le type de connecteur sélectionnés dans la page de configuration. L'antenne peut ensuite être ajoutée au panier DigiKey et commandée. Une fois commandée, l'antenne personnalisée est fabriquée par Taoglas et expédiée directement au client.
Figure 2 : Page de configuration de l'outil Antenna Builder. (Source de l'image : DigiKey)
Conclusion
L'outil Antenna Builder peut s'avérer très précieux lorsqu'il s'agit de trouver une antenne qui réponde aux exigences de votre projet, puis de l'acheter rapidement pour la tester et l'évaluer. Même si la configuration de l'antenne doit être revue, une version modifiée peut facilement être commandée et reçue en quelques jours.
Taoglas
Taoglas est l'un des principaux fournisseurs d'antennes M2M et propose une gamme étendue de solutions d'antennes automobiles, de poursuite, de compteurs électriques et de surveillance à distance. La société offre un vaste portefeuille d'antennes personnalisables, notamment pour les technologies cellulaires, Wi-Fi, Bluetooth, GNSS et sub-GHz.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum