L'IA donne vie à l'enseignement hybride grâce à des caméras à cadrage automatique
Qu'on le veuille ou non, la période actuelle est imprévisible, et les politiques et directives liées à la pandémie changent aussi souvent que la météo de Tampa, en Floride. La manière dont les établissements scolaires appréhendent les cours quotidiens constitue un domaine dans lequel il y a eu des changements majeurs au cours des 18 derniers mois.
Tandis que les élèves retournent en classe, les enseignants, les élèves et le personnel informatique doivent souvent réfléchir au défi quant à l'équilibrage des cours en présentiel et à distance. Préparer des cours en présentiel ou des cours à distance ne suffit pas : il faut préparer les deux. Et pour corser le tout, il faut le faire simultanément.
(Source de l'image : VDO360)
À l'heure qu'il est, la plupart des enseignants ont fait l'expérience de l'enseignement à distance avec une multitude de plateformes de visioconférences, de Zoom à Google Meet, sans oublier toutes les autres. Avec une webcam, un microphone et des haut-parleurs basiques, un enseignant peut émuler une présence physique pour ses élèves à distance depuis son propre espace de réunion personnel sécurisé.
Mais tandis que les cours à l'école ont lentement repris et que nous sommes revenus à un environnement d'enseignement plus traditionnel, les écoles se sont retrouvées face à un nouveau défi : tous les élèves ne reviennent pas en classe. Cela a donné lieu à un tout nouveau dilemme : comment atteindre à la fois les élèves en classe et ceux restés chez eux ? Dans un environnement d'apprentissage mixte (hybride), l'enseignant ne peut pas se contenter de s'asseoir devant un ordinateur pour se concentrer sur les élèves à distance. Il doit simultanément interagir avec les élèves physiquement présents en classe et maintenir le lien avec eux.
D'un seul coup, tout ce que nous avions appris et mis en pratique concernant l'apprentissage à distance est tombé à l'eau. Il a fallu faire en sorte d'être présentables des pieds à la tête. Fini de rester assis devant un bureau toute la journée, et il a fallu adopter une caméra pour suivre nos mouvements afin d'être bien visibles par les élèves à distance.
Au cours des 12 derniers mois, le secteur a connu une transition des caméras mécaniques mobiles (avec balayage panoramique, inclinaison et zoom) aux caméras sans composants mobiles qui peuvent assurer la même fonction. Cette transition est due en grande partie au développement des caméras intelligentes. Les dernières conceptions de caméra basées sur l'IA (intelligence artificielle) ont réorganisé la salle de classe et éliminé le recours à des systèmes de suivi complexes ou des cadreurs dédiés. Grâce à l'IA, les caméras peuvent désormais cadrer automatiquement une zone et maintenir la personne (ou les personnes) devant la caméra parfaitement au centre de l'image. Cela s'avère très utile lors de l'enseignement dans un environnement hybride/mixte.
VDO360 offre la capacité de cadrage automatique Natural Vision™ dans sa caméra NavAI pour réduire la fatigue liée aux visioconférences et retenir l'intérêt des participants à distance. Cette fonctionnalité de cadrage automatique donne l'impression qu'un cadreur physique est présent. Elle ajuste la position de la caméra en fonction des mouvements de l'enseignant. Conçue pour les environnements d'enseignement et de formation, cette caméra offre une qualité HD jusqu'à 4K, un port USB pour une connectivité simple et un champ de vision à 120° pour une couverture du sujet exceptionnelle dans la salle de classe. Par ailleurs, la caméra NavAI est suffisamment compacte pour s'installer n'importe où tout en restant discrète. Il s'agit de la caméra 4K avec cadrage automatique la plus compacte au monde (au moment de la rédaction de cet article), avec un format cubique de 44,5 mm de côté. Elle s'installe facilement sur un écran, un ordinateur portable ou même un trépied grâce à sa conception avec support de montage flexible. Son double microphone embarqué est extrêmement sensible et peut capter avec précision les paroles de l'enseignant tandis qu'il se déplace dans la salle.
L'enseignement hybride/mixte s'est avéré être un défi majeur pendant la pandémie. Le fait d'avoir une caméra abordable à cadrage automatique dans chaque salle de classe aidera les écoles du monde entier à se tenir prêtes et à pouvoir gérer n'importe quel environnement d'apprentissage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vdo360.com/camera/navai.
VDO360 – Vision, Dedication, and Outstanding value (vision, dévouement et valeur exceptionnelle)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum