Aperçu de la Sensors Expo 2018
Nous avons passé une semaine formidable à la Sensors Expo dans la belle ville de San José. Nous avons présenté les derniers produits proposés par plus d'une vingtaine de nos fabricants de capteurs. Il y avait notamment les capteurs environnementaux, biologiques et mécaniques habituels dans différents formats. Si les capteurs de qualité de l'air sont de plus en plus nombreux, l'un des capteurs les plus intéressants permet de détecter les tremblements de terre (MIKROE-2561). Le stand DigiKey était occupé en permanence et nous avons eu du mal à suivre le rythme aux heures de pointe. Au cours des dernières années d'exposition à ce salon, nous avons découvert qu'il y avait de nombreux participants technophiles qui voulaient nous poser des questions bien précises. Nous avions à nos côtés des membres de l'équipe d'ingénierie des applications DigiKey pour répondre aux questions les plus pointues. Il y avait aussi des membres de l'équipe de gestion de produits, de l'équipe commerciale et de l'équipe marketing. Belle brochette !

Lors de ces événements majeurs du secteur, j'essaie toujours de repérer les tendances. Comme on pouvait s'y attendre, les capteurs sont de plus en plus petits et de moins en moins coûteux. Il y a plus de choix que jamais auparavant. Tous ces facteurs sont très positifs pour l'industrie et étendent la portée des applications. La sensibilité, la fiabilité et les performances de certains de ces dispositifs sont tout simplement incroyables. Ce que je retiens avant tout cette année, c'est que les capteurs sont de plus en plus intelligents et connectés. À l'origine de cette tendance, il y a l'Internet des objets (IoT), dans lequel j'inclus l'automobile.
Les capteurs sont associés à des processeurs et à des composants de connectivité, afin de créer des systèmes sur module (SoM) ou des systèmes en boîtier. Jetez un œil à l'excellent article de Greg Sheridan pour connaître la différence entre les systèmes sur module et les systèmes en boîtier (SiP). Ces solutions prêtes à l'emploi simplifient considérablement le processus de conception et permettent des cycles de développement de produit beaucoup plus rapides. Cette intégration réduit également le coût combiné des composants.
Les capteurs sont associés à des microprocesseurs ou à des microcontrôleurs offrant une fonction de calcul, ce qui permet un traitement en périphérie. Cela permet aux capteurs de mieux comprendre quelles données sont importantes et doivent être transférées. Le filtrage et les analyses peuvent être effectués à la source, réduisant ainsi la quantité de données envoyées (vers le cloud, par exemple). Les capteurs sont également associés à des technologies de connectivité, le plus souvent le Bluetooth et le Wi-Fi. Pour les capteurs conçus pour le secteur industriel, les options de connectivité incluent Ethernet et les connexions série traditionnelles (RS-232, RS-485, etc.). Avec l'émergence des technologies de réseau étendu basse consommation (LPWAN) sans fil, je pense que la connectivité LTE-M et NB-IoT sera intégrée très prochainement. Avec toutes ces avancées technologiques, j'ai hâte de voir ce qui nous attend l'année prochaine !
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum