Détection des défauts à la terre haute impédance : limites des solutions de diagnostics actifs et GFDI standard

Par Rakesh Kumar, Ph.D.

Avec la contribution de Rédacteurs nord-américains de DigiKey

Dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance (O&M) des systèmes solaires, les voyants des onduleurs constituent un indicateur essentiel de l'état du système. Cependant, un état de fonctionnement normal n'est pas nécessairement synonyme de système sans défaut. Les dispositifs d'interruption de détection de défaut à la terre (GFDI, Ground Fault Detection Interruption) standard des onduleurs ont des seuils de détection conçus pour éviter les déclenchements intempestifs. Par conséquent, les courants de fuite inférieurs à ces seuils peuvent passer inaperçus.

Bien que ces courants soient souvent insuffisants pour déclencher un arrêt, ils peuvent entraîner une dégradation de l'isolant et endommager les équipements à long terme. Cet article examine les limites techniques des GFDI standard, la physique des défauts à haute impédance et les défis pratiques liés à leur localisation dans les réseaux de 1500 V. Il explore la transition du dépannage invasif au diagnostic actif sans contact, en détaillant comment la technologie d'injection de signaux permet d'identifier les défauts cachés afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la durée de vie des actifs.

Limites des GFDI standard

La protection standard contre les défauts à la terre utilise généralement l'une des deux méthodes suivantes : la détection par fusible (fréquente dans les onduleurs centraux avec transformateur) ou les détecteurs de courant résiduel (RCD) (fréquents dans les onduleurs de chaîne sans transformateur).

Les deux systèmes fonctionnent selon des seuils d'ampérage minimum. Les systèmes à fusibles requièrent typiquement un courant de défaut de 1 A ou plus pour ouvrir le circuit. Les RCD sont généralement plus sensibles, avec des seuils de détection souvent autour de 300 mA. Cependant, les défauts causés par un lent claquage de l'isolant, une infiltration d'humidité ou une abrasion du câblage commencent souvent par des connexions haute impédance avec des courants de fuite bien inférieurs à ces niveaux (par exemple, de 50 mA à 100 mA).

Du point de vue électrique, cette fuite reste inférieure au seuil de déclenchement et est traitée comme une fuite de fonctionnement normale par l'onduleur. Physiquement, cependant, le courant traverse les surfaces et génère de la chaleur, entraînant une carbonisation et une détérioration accrue de l'isolant.

Des facteurs environnementaux, comme la rosée matinale, peuvent temporairement abaisser la résistance d'un défaut, permettant ainsi au courant de circuler. À mesure que l'humidité s'évapore, la résistance augmente et le défaut devient indétectable par surveillance passive. Les dommages physiques subis par le conducteur persistent et peuvent s'aggraver à chaque cycle thermique.

Risques liés aux défauts non détectés

Un seul défaut à la terre dans un système mis à la terre à haute impédance ou flottant bloque le potentiel du conducteur en défaut à la terre. Bien que le système puisse continuer à fonctionner, cette condition crée un chemin de retour pour le courant si un second défaut se produit.

Si un second défaut à la terre se développe sur un conducteur de polarité opposée, le courant peut contourner la charge de l'onduleur et les mécanismes de protection GFDI. Cela crée un court-circuit CC dans la structure ou le conduit du réseau.

Limites des méthodes de dépannage traditionnelles

Lorsqu'un défaut à la terre est suspecté, la procédure de dépannage standard consiste souvent à isoler les chaînes. Les techniciens mesurent la tension au niveau d'un boîtier de combinaison, puis déconnectent physiquement les chaînes une à une pour isoler le défaut.

Sur les systèmes de 1500 V, ce processus introduit des risques spécifiques. Des cycles répétés de connexion/déconnexion des connecteurs MC4 peuvent dégrader les joints et les contacts, entraînant potentiellement une pénétration d'humidité ou une résistance accrue. De plus, la méthode tension-terre implique que les techniciens doivent effectuer des calculs manuels pour estimer la position du défaut.

Par ailleurs, les outils passifs tels que les multimètres numériques (DMM) ou les testeurs de résistance d'isolement (IRT) présentent des limites opérationnelles dans ce contexte. Un multimètre numérique identifie la présence de tension mais ne localise pas précisément la fuite. Les testeurs de résistance d'isolement fournissent une caractérisation d'isolement précise, mais nécessitent que le système soit mis hors tension et que les circuits soient isolés, ce qui augmente le temps de configuration.

Les défauts intermittents représentent un défi spécifique pour les outils passifs. Un défaut actif en conditions d'humidité peut disparaître avant l'arrivée du technicien, ce qui se traduit par des relevés de tension et de résistance normaux. Les outils passifs ne peuvent pas localiser un défaut qui n'est pas électriquement actif au moment du test. Le Tableau 1 présente une comparaison entre ces méthodes de test standard et les méthodes avancées de localisation des défauts à la terre.

Méthode de test Test de résistance d'isolement Test tension-terre Test avancé de localisation des défauts à la terre
Applications idéales
  • Défauts matériels
  • Certains défauts intermittents
  • Défauts matériels
  • Localisation approximative des défauts
  • Défauts matériels
  • Défauts de haute résistance
  • Cartographie du système
  • Localisation précise des défauts
Cas d'utilisation
  • Isolation initiale des défauts
  • Comparaison des chaînes pour détecter les anomalies
  • Estimation de la localisation des défauts
  • Détection des défauts par la mesure des différentiels de tension
  • Diagnostic rapide et localisation des défauts
  • Problèmes de circuit ouvert ou de configuration
Limites
  • Ne fournit pas la localisation exacte
  • Implique de déconnecter les chaînes
  • Implique de déconnecter les chaînes
  • Moins efficace pour les défauts intermittents
  • Requiert une formation
  • Peut retourner des résultats non concluants sur les systèmes à haute capacité et haute résistance

Tableau 1 : Pourquoi les méthodes de test traditionnelles échouent souvent à localiser efficacement les défauts intermittents ou à haute impédance. (Source de l'image : Fluke)

Diagnostic actif avec le GFL-1500 de Fluke

Le localisateur de défauts à la terre GFL-1500 de Fluke Electronics est une solution de dépannage complète destinée aux systèmes photovoltaïques commerciaux et des fournisseurs d'énergie. Comme illustré à la Figure 1, le kit inclut trois composants essentiels : l'émetteur pour injecter le signal traçable, le récepteur pour localiser les défauts sur le trajet du câble et la pince de traçage de signal pour isoler les chaînes en défaut sans déconnecter les conducteurs.

Image du localisateur de défauts à la terre GFL-1500 de FlukeFigure 1 : Le localisateur de défauts à la terre GFL-1500 de Fluke inclut l'émetteur, le récepteur et la pince de traçage de signal pour une localisation des défauts à la terre de bout en bout. (Source de l'image : Fluke)

Pour détecter les défauts à haute impédance susceptibles d'échapper aux outils passifs et GFDI standard, les techniciens peuvent recourir aux diagnostics actifs. Cette méthode consiste à injecter un signal dans le système afin de suivre le chemin du défaut. Le localisateur de défauts à la terre GFL-1500 de Fluke utilise cette approche.

Le GFL-1500 utilise la technologie FaultTrack™ pour injecter un signal à fréquence modulée dans le système CC. Il fonctionne à 6,25 kHz pour la recherche de défauts et à 32,764 kHz pour la détection de circuit ouvert. Ces fréquences permettent de conserver un signal distinct, ce qui garantit une détection précise même dans les environnements électriquement bruyants où la clarté du signal est généralement réduite.

Pour maintenir la sécurité lors du traçage sous tension tout en garantissant la puissance du signal, l'émetteur ajuste son courant de sortie en fonction du mode sélectionné. En mode réseau HIGH, il délivre 30 mA RMS, tandis qu'en mode unité HIGH, il peut fournir jusqu'à 120 mA RMS. De plus, l'émetteur est à double alimentation. Il peut fonctionner en utilisant la tension CC du réseau ou ses batteries internes, garantissant ainsi une injection de signal constante, que la chaîne soit alimentée ou complètement hors tension. Cela permet aux techniciens de localiser les défauts sur de longues distances sans générer de niveaux de courant dangereux.

Le dispositif est doté d'un mode d'analyse qui caractérise le défaut avant que l'isolement physique ne commence. En connectant l'émetteur au boîtier de combinaison, l'outil mesure la résistance de fuite et la tension à la terre. Il catégorise la résistance de défaut en plages spécifiques (par exemple, ≈ <5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, jusqu'à >1 MΩ), permettant aux techniciens de visualiser la sévérité de l'impédance que l'onduleur ignore. La Figure 2 montre un exemple de ces résultats de diagnostic sur l'écran de l'émetteur.

Image des résultats de diagnostic sur l'écran de l'émetteurFigure 2 : L'écran catégorise la résistance de défaut (par exemple, <5 kΩ) et mesure la tension à la terre, permettant ainsi aux techniciens de caractériser le défaut avant de le localiser. (Source de l'image : Fluke)

Conçus pour les conditions de terrain difficiles, l'émetteur et le récepteur sont répertoriés IP54 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures, et ils fonctionnent sur une plage de températures de -20°C à +50°C. La pince de signal fournie présente une ouverture de mâchoires de 61 mm, compatible avec de grands conducteurs tels que des câbles secteur de 500 MCM. De plus, le récepteur offre une portée de détection jusqu'à 4,75 m en mode réseau, permettant aux techniciens de suivre les câbles dans les racks surélevés ou les chemins de câbles profonds à une distance sûre.

Flux de travail de traçage de signal non invasif

Le GFL-1500 permet de localiser les défauts sans avoir à débrancher les connecteurs haute tension. Le flux de travail typique est le suivant :

  1. Analyse : le technicien connecte l'émetteur GFL-1500 aux barres omnibus positive et négative et à la borne de terre du boîtier de combinaison ou de l'onduleur, comme illustré à la Figure 3. La fonction « Analyze » exécute un test de diagnostic pour confirmer la présence d'un défaut à la terre et mesurer sa résistance.

Image du câblage du GFL-1500 de Fluke pour l'analyse et l'injection du signalFigure 3 : Câblage du GFL-1500 pour l'analyse et l'injection du signal. (Source de l'image : Fluke)

  1. Injection : le technicien initie l'injection du signal. Le GFL-1500 envoie un signal dans le système. Cette opération peut être effectuée sur des systèmes sous tension (jusqu'à 1500 V).
  2. Traçage : à l'aide de la pince de traçage de signal GFL-1500, le technicien scanne les câbles. La pince détecte le signal sur la chaîne spécifique transportant le courant de défaut, permettant au technicien d'identifier le circuit en défaut parmi les chaînes parallèles sans déconnecter les fils. Le récepteur portable peut également être utilisé pour le traçage, bien qu'il puisse être nécessaire d'isoler les chaînes parallèles pour une identification claire des branches.

Diagramme du chemin de défaut actif parmi plusieurs circuits parallèlesFigure 4 : Identification du chemin de défaut actif parmi plusieurs circuits parallèles à l'aide de la pince sans avoir à déconnecter les fusibles. (Source de l'image : Fluke)

  1. Localisation précise : le technicien suit le signal le long de la chaîne identifiée à l'aide du récepteur. Pour une détection précise, le dispositif doit être orienté perpendiculairement au conducteur comme illustré à la Figure 5. L'intensité du signal indique l'emplacement du défaut, et la tonalité s'arrête ou change à l'endroit exact du défaut. Le récepteur fournit à la fois des barres visuelles et un signal audio à tonalité variable pour l'intensité du signal, ce qui permet au technicien « d'entendre l'emplacement » du défaut tout en surveillant son environnement ou les dangers en hauteur.

Schéma d'orientation du récepteur pour localiser précisément le défautFigure 5 : Pour localiser précisément le défaut, le récepteur doit être maintenu perpendiculairement au chemin de câblage afin d'optimiser la détection du signal. (Source de l'image : Fluke)

Remarque : avant toute connexion, il convient de suivre les procédures de sécurité standard, telles que la vérification des niveaux de courant avec un outil comme la pince multimètre 393 FC de Fluke.

Conclusion

Les voyants d'état des onduleurs fournissent des données opérationnelles mais n'offrent pas de garantie de sécurité complète. À mesure que les installations solaires vieillissent et que les systèmes de 1500 V deviennent la norme, l'identification des défauts à haute impédance devient de plus en plus importante pour la sécurité et la longévité du système.

L'adoption d'outils de diagnostics actifs, tels que le GFL-1500 de Fluke, permet aux équipes d'exploitation et de maintenance de détecter les défauts se situant en dessous des seuils de détection des onduleurs. Cette approche réduit le recours aux méthodes de dépannage invasives, préserve l'intégrité du câblage et atténue les risques associés aux défauts à la terre non détectés.

DigiKey logo

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.

À propos de l'auteur

Image of Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D., is a B2B electronics content writer and strategist and the proprietor of EETips Content Marketing. An IEEE Senior Member and Chair of the IEEE Power Electronics Society Educational Videos Committee, he specializes in creating technical content for electronics manufacturers and distributors. Rakesh has written for WTWH Media publications (EE World, EV Engineering Online), created white papers for TDK Electronics, and contributed to numerous journal and industry publications. With his Ph.D. in electrical engineering, he translates complex technical concepts into clear, practical content that engineers can actually use.

À propos de l'éditeur

Rédacteurs nord-américains de DigiKey