Créer une gamme de produits cohérente grâce à un système de boîtiers modulaires

Par Rakesh Kumar, Ph.D.

Avec la contribution de Rédacteurs nord-américains de DigiKey

Sur le marché de l'électronique B2B, un produit universel est souvent insuffisant. Les clients exigent des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs budgets spécifiques, ce qui incite les entreprises à développer des gammes de produits à plusieurs niveaux, comprenant un modèle de base, une version professionnelle et des variantes spécialisées. Si cette approche peut sembler séduisante d'un point de vue marketing, elle représente un défi pour les ingénieurs de conception. Le choix d'un boîtier électronique, qui intervient souvent tardivement dans le processus, est une décision cruciale qui a un impact sur le cycle de vie du produit.

Le problème fondamental consiste à préserver l'identité de la marque, la simplicité de la chaîne d'approvisionnement et le rendement de fabrication lorsque chaque variante de produit impose des exigences physiques uniques. La voie classique aboutit souvent à un ensemble de boîtiers disparates sans cohérence visuelle, ou requiert des investissements considérables dans des outils personnalisés. Un changement de stratégie — consistant à passer de la recherche d'un boîtier pour un produit à la sélection d'une plateforme de boîtiers pour une gamme de produits — offre une solution efficace. Cet article explore les défis liés au conditionnement d'une gamme de produits et montre comment un écosystème de boîtiers modulaires, en particulier le système Monitoring Case System (MCS) de Phoenix Contact, fournit une infrastructure pour un processus de conception efficace et évolutif.

Pièges courants lors de la sélection des boîtiers pour les gammes de produits

Lors du développement d'une ligne de produits, les équipes d'ingénierie sont souvent confrontées à deux défis communs liés à la conception des boîtiers. La première approche consiste à utiliser un boîtier unique disponible dans le commerce pour chaque variante de produit. Cette approche conduit à une gamme de produits disparates, sans cohérence visuelle, ce qui peut affaiblir l'identité de la marque. Elle complexifie également la chaîne d'approvisionnement et engendre des inefficacités au niveau de la production en raison de la diversité des outils et des procédures d'assemblage.

Le deuxième défi consiste à utiliser des moules à injection personnalisés. Bien que cette solution garantisse une esthétique de marque cohérente, les coûts initiaux non récurrents d'ingénierie et d'outillage représentent un engagement financier considérable, généralement réservé aux produits à haut volume. De plus, les outils personnalisés manquent de flexibilité : toute modification de conception peut s'avérer coûteuse et chronophage, réduisant ainsi l'agilité et la capacité à répondre aux évolutions du marché. Les ingénieurs doivent finalement choisir entre une approche fragmentée et une stratégie rigide.

La solution : une évolution stratégique vers une plateforme de boîtiers modulaires

Ce défi peut être relevé en adoptant une approche basée sur une plateforme. Au lieu de se tourner vers des boîtiers individuels, la stratégie consiste à sélectionner un écosystème de boîtiers modulaires. Il peut s'agir d'un système unifié composé de boîtiers de base, de couvercles interchangeables, de châssis et d'accessoires fonctionnant ensemble de manière transparente. Le boîtier devient ainsi un élément clé de la stratégie produit.

Principaux avantages d'une plateforme modulaire

  • Cohérence de la marque : un langage de conception commun à toutes les variantes de produits crée une identité de marque professionnelle et reconnaissable.
  • Simplification de la chaîne d'approvisionnement : le boîtier principal peut être standardisé sur toute la gamme de produits, réduisant ainsi le nombre de fournisseurs principaux et d'unités de stock. La variation des produits est contrôlée par un ensemble plus restreint de composants accessoires.
  • Rendement de conception et de fabrication : les ingénieurs peuvent concevoir la configuration principale du circuit imprimé pour une plateforme de boîtiers unique et connue, garantissant un rendement optimal. Cette standardisation rationalise l'ensemble du processus. Les mêmes gabarits, outils et flux de travail peuvent être utilisés pour toute la gamme de produits, améliorant ainsi le rendement de fabrication.
  • Évolutivité et pérennité : un système modulaire est intrinsèquement évolutif. Il est possible de créer une nouvelle variante de produit en changeant un châssis ou en ajoutant un accessoire, ce qui permet à une entreprise de répondre aux nouveaux besoins des clients sans avoir à repenser entièrement la conception mécanique.

Mise en pratique : l'écosystème MCS de Phoenix Contact

Le système Monitoring Case System (MCS) de Phoenix Contact illustre cette philosophie de conception modulaire, offrant aux ingénieurs une infrastructure pour développer une gamme de produits diversifiée. L'écosystème, illustré à la Figure 1, repose sur une base de boîtiers standardisés, qui sont ensuite personnalisés grâce à un large éventail de châssis interchangeables et uniformisés avec un jeu standard d'accessoires.

Image de l'écosystème MCS de Phoenix ContactFigure 1 : Vue éclatée de l'écosystème MCS de Phoenix Contact, illustrant les composants modulaires : boîtier de base (1), châssis/couvercle interchangeable (2) et accessoires optionnels tels que plaques d'adaptation et charnières (3). (Source de l'image : Phoenix Contact)

Boîtiers MCS comme base

La plateforme repose sur un ensemble de boîtiers MCS qui constituent la base de la gamme de produits. Cette approche permet aux ingénieurs d'adapter le volume physique aux exigences fonctionnelles, comme suit.

  • Modèle compact : pour un capteur IoT de base avec un minimum de composants, le MCS-78X64X42-IP6X-7035 compact (78 mm x 64 mm) offre un boîtier durable et peu encombrant. Il convient aux tâches de surveillance simples où l'empreinte physique constitue une contrainte essentielle.
  • Modèle avancé : lorsque davantage de fonctionnalités sont nécessaires, telles que des E/S supplémentaires ou des circuits plus complexes, le MCS-112X90X52-IP6X-7035 de taille moyenne (112 mm x 90 mm) offre un volume interne accru sans augmentation significative de l'empreinte.
  • Modèle hautes performances : pour un dispositif haut de gamme avec une électronique complexe ou plusieurs circuits imprimés, le plus grand boîtier, le MCS-156X127X65-IP6X-7035 (156 mm x 127 mm), offre la plus grande capacité.

La Figure 2 présente une comparaison des trois types de produits. Les trois variantes de produit sont répertoriées IP65/IP67.

Image des options de boîtiers MCS répertoriées IP65/IP67 (cliquez pour agrandir)Figure 2 : Options de boîtiers MCS répertoriées IP65/IP67, offrant une base évolutive pour une gamme de produits. (Source de l'image : Phoenix Contact)

Chacune de ces options est également disponible dans une version ventilée IP40 (par exemple, MCS-112X90X52-IP40-7035), permettant ainsi de déployer la même architecture de produit aussi bien dans les environnements extérieurs difficiles que dans les emplacements intérieurs protégés. Cette stratégie de dimensionnement à plusieurs niveaux, associée à des options de classification IP flexibles, constitue la base de toute la gamme de produits.

Châssis de boîtiers MCS interchangeables pour la différenciation

Une fois la taille du boîtier de base sélectionnée, une caractéristique clé de la plateforme MCS est sa vaste gamme de châssis de boîtiers MCS, comme illustré à la Figure 3. Ces châssis s'enclenchent sur le boîtier de base, ce qui permet une différenciation fonctionnelle et esthétique dans la gamme de produits. Les châssis ne définissent pas le niveau du produit, mais ajoutent des caractéristiques spécifiques. Par exemple, toutes les tailles de boîtier peuvent être équipées d'un châssis doté d'un couvercle transparent à charnière, tel que le MCS-112X90-C-S-7035, qui peut transformer un boîtier de surveillance standard en un dispositif doté d'un écran utilisateur protégé.

Image des châssis de boîtiers MCS de Phoenix ContactFigure 3 : Différents châssis de boîtiers MCS offrant diverses fonctionnalités et esthétiques, comme l'ajout d'un écran, d'un couvercle de protection à charnière ou d'un code couleur. (Source de l'image : Phoenix Contact)

Cette modularité permet également une image de marque visuelle et une personnalisation spécifique à l'application. Un produit standard peut utiliser le châssis noir (par exemple, le MCS-112X90-C-D-9005). Pour les dispositifs utilisés dans les systèmes de sécurité ou nécessitant une visibilité élevée, le châssis jaune (MCS-78X64-C-D-1018) ou un châssis bleu (MCS-156X127-C-D-5015) peuvent être utilisés. Les ingénieurs peuvent ainsi créer des identités de produit distinctes et des caractéristiques fonctionnelles sans modifier le boîtier de base ou le processus de fabrication.

Accessoires MCS universels

Un ensemble d'accessoires MCS universels fonctionne sur toute la gamme de produits, indépendamment de la taille ou du type de châssis, comme illustré à la Figure 4.

Image des accessoires MCS universels et spécifiques à la taille (cliquez pour agrandir)Figure 4 : Accessoires MCS universels et spécifiques à la taille, standardisant le montage et améliorant les fonctionnalités de toute la gamme de produits. (Source de l'image : Phoenix Contact)

  • Montage identique : les plaques d'adaptation (par exemple, MCS-78X64-AP-7035) garantissent que chaque dispositif de la gamme de produits peut être monté de manière uniforme, que ce soit sur un panneau, un mât ou un rail DIN.
  • Maintenance facilitée : la charnière en film optionnelle (MCS-H-40-3031) peut être ajoutée à n'importe quel boîtier, garantissant que le couvercle reste en place et ne tombe pas ou ne se perd pas pendant la maintenance sur le terrain, une caractéristique précieuse pour une facilité de maintenance sur le terrain améliorée.
  • Flexibilité interne : pour les conceptions exigeant une électronique plus complexe, les vis de circuit imprimé (MCS-S-PCB-2,5X8) permettent le montage sécurisé d'un deuxième circuit imprimé à l'intérieur du boîtier.

Conclusion

Pour les entreprises d'électronique B2B, passer d'un boîtier à usage unique à une stratégie de plateforme modulaire est un moyen pratique de préserver la compétitivité. Cette approche permet aux équipes d'ingénierie d'éviter les problèmes courants liés aux boîtiers et de développer une gamme de produits diversifiée, évolutive, facile à fabriquer et visuellement cohérente.

La gamme MCS de Phoenix Contact illustre parfaitement cette philosophie. En proposant des boîtiers standardisés, un large éventail de châssis différenciés et un ensemble universel d'accessoires, l'écosystème MCS permet aux ingénieurs de concevoir des gammes de produits plus efficacement. Cette approche de sélection des boîtiers peut accélérer la mise sur le marché des produits et contribuer à la création d'une identité de marque reconnaissable.

DigiKey logo

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.

À propos de l'auteur

Image of Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D., is a B2B electronics content writer and strategist and the proprietor of EETips Content Marketing. An IEEE Senior Member and Chair of the IEEE Power Electronics Society Educational Videos Committee, he specializes in creating technical content for electronics manufacturers and distributors. Rakesh has written for WTWH Media publications (EE World, EV Engineering Online), created white papers for TDK Electronics, and contributed to numerous journal and industry publications. With his Ph.D. in electrical engineering, he translates complex technical concepts into clear, practical content that engineers can actually use.

À propos de l'éditeur

Rédacteurs nord-américains de DigiKey