Les connecteurs hybrides RF/optiques respectent les normes VITA et SOSA

Lorsque vous concevez des sous-assemblages électroniques pour les industries militaire et aérospatiale, vous ne pouvez pas vous contenter de suivre vos propres idées. Aujourd'hui, vous devez respecter les normes ouvertes qui régissent de plus en plus les exigences d'approvisionnement pour l'avionique, les systèmes radars, la communication, et plus encore. Cela signifie souvent que les produits doivent être conformes aux normes promulguées par les groupes VITA et SOSA étroitement liés.

La VITA, fondée en 1982 en tant que VMEbus International Trade Association, met en avant le concept de technologie ouverte pour l'informatique embarquée essentielle. L'Open Group a lancé le consortium pour une architecture à normes ouvertes pour les capteurs (SOSA) en 2017 pour créer un cadre commun pour que les systèmes de capteurs puissent passer à une architecture avec systèmes ouverts. Outre l'industrie et le monde universitaire, le consortium inclut les entités du département de la Défense des États-Unis qui sont tenues d'adopter des principes et des pratiques d'architecture avec systèmes ouverts spécifique au département.

Étudions l'impact de ces groupes sur les assemblages matériels pour les applications comme les radars, le renseignement d'origine électromagnétique, les systèmes de contre-mesures, les suites liées à la guerre électronique, la communication et les racks pour le transport aérien. En particulier, l'ébauche de la norme VITA 66.5 définit les interconnexions aveugles à fibre optique pour les fonds de panier et modules plug-in à répartiteur virtuel (VPX) qui permettent de surmonter les limitations de performances des bus VME.

Alignement sur OpenVPX

La norme OpenVPX développée par le groupe VITA définit l'interopérabilité des VPX au niveau du système pour les environnements système intégrés avec plusieurs fournisseurs et plusieurs modules. Elle fournit les bases pour la norme technique de la SOSA, qui s'appuie sur la VITA pour créer de nouvelles normes connexes comme la norme VITA 66.5 qui définit les spécifications des modules de connecteurs hybrides radiofréquence/fibre optique. Les deux organisations divergent en ce qui concerne la puissance VPX primaire : la SOSA demande seulement une puissance VS1 (12 V), tandis que la VITA englobe VS1, VS2 (3,3 V) et VS3 (5 V).

Les normes VITA/SOSA visent à garantir que les connecteurs VPX pourront se raccorder à des modules plug-in d'autres fabricants, offrant ainsi aux concepteurs de produits une gamme plus vaste de composants compatibles et des cycles de conception plus rapides.

La norme VITA 66.5 prend également en charge le montage d'émetteurs-récepteurs en périphérie de cartes plug-in sur un châssis de module VITA 66, ce qui permet de gagner un espace carte précieux.

Amphenol SV Microwave (SV Microwave), membre du groupe matériel électromécanique SOSA, a commencé à fournir des connecteurs hybrides RF/fibre conformes à la norme VITA 66.5 début 2024, pour une utilisation dans des applications haute fiabilité et haute densité dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. SV Microwave propose une large gamme de connecteurs à montage sur carte, qu'il s'agisse d'un montage enfichable, à angle droit ou vertical.

La gamme de connecteurs conformes à VITA 66.5 de SV Microwave s'appuie sur des éléments issus des spécifications VITA 66 et VITA 67 pour combiner des signaux fibre et RF dans un seul et même module. Ils respectent la dernière norme technique SOSA et sont conçus pour une implémentation côte à côte avec d'autres connecteurs VITA.

Les connecteurs sont disponibles au format subminiature push-on micro (SMPM) et au format plus compact subminiature push-on micro, submicro (SMPS), tous deux répertoriés pour 500 cycles de raccordement. Un mécanisme unique de rétention du connecteur permet une grande simplicité d'assemblage et de désassemblage.

Le 9311-60215 (Figure 1) de SV Microwave fournit 14 ports RF et 3 ports fibre MT dans un connecteur SMPM qui se clipse dans le fond de panier avec une force d'insertion de 1,2 livre par contact et une force de retrait de 1 livre.

Figure 1 : Module hybride plug-in VITA 66.5 9311-60215 au format SMPM d'Amphenol SV Microwave. (Source : Amphenol SV Microwave)

Le 9311-60214 (Figure 2) est un connecteur SMPS avec 19 ports RF et 3 ports fibre MT, avec les mêmes spécifications de force d'insertion et de retrait que le 9311-60215.

Figure 2 : Module hybride plug-in VITA 66.5 9321-6010 au format SMPS. (Source : Amphenol SV Microwave)

Avec leur raccordement aveugle et leur acheminement simplifié des câbles, les connecteurs de SV Microwave permettent aux assembleurs et aux techniciens de créer facilement des connexions optiques fiables. Ces fonctionnalités réduisent également le temps moyen de réparation (MTTR), simplifiant ainsi la maintenance sur site grâce à la possibilité de changer plus facilement et plus rapidement les cartes et les composants.

Conclusion

Les normalisations VITA et SOSA constituent des opportunités d'architectures standard conçues de manière collaborative pour augmenter les revenus issus des applications militaires et aérospatiales.

À propos de l'auteur

Image of Pete Bartolik

Pete Bartolik is a freelance writer who has researched and written about IT and OT issues and products for more than two decades. He previously was news editor of the IT management publication Computerworld, editor-in-chief of a monthly end-user computer magazine, and a reporter with a daily newspaper.

More posts by Pete Bartolik
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum