Deux boîtiers CNC sans ventilateur d'EDATEC pour SBC Raspberry Pi 5
L'ordinateur monocarte (SBC) Raspberry Pi 5 présente des améliorations significatives en termes de performances par rapport à son prédécesseur, le Raspberry Pi 4. Cependant, l'obtention de performances optimales avec des charges élevées nécessite un refroidissement actif, généralement assuré par des solutions officielles telles qu'un refroidisseur actif ou un boîtier équipé d'un ventilateur. Malheureusement, il n'existait pas de boîtiers officiels sans ventilateur conçus spécifiquement pour le dernier ordinateur monocarte Raspberry Pi.
Pour répondre à ce besoin, EDATEC a dévoilé deux boîtiers innovants sans ventilateur conçus pour le Raspberry Pi 5. Le premier est l'ED-Pi5Case-B (Figure 1, à gauche), caractérisé par son format extra-plat et sa conception fermée. La seconde option est l'ED-Pi5Case-O (Figure 1, à droite), un boîtier ouvert doté de deux dissipateurs thermiques positionnés de manière stratégique sur le dessus et le dessous du Raspberry Pi 5. L'objectif d'EDATEC est d'offrir aux utilisateurs des solutions de refroidissement passif efficaces qui optimisent les performances du Raspberry Pi 5 sans nécessiter de mécanismes de refroidissement actif.
 Figure 1 : Boîtiers ED-Pi5Case-B (à gauche) et ED-Pi5Case-O (à droite). (Source de l'image : EDATEC)
 Figure 1 : Boîtiers ED-Pi5Case-B (à gauche) et ED-Pi5Case-O (à droite). (Source de l'image : EDATEC)
Fabriqués à partir d'aluminium fraisé par CNC et disponibles dans des finitions élégantes argentées ou noires, les deux boîtiers sans ventilateur offrent un accès facile à tous les ports et aux principales interfaces du Raspberry Pi 5, notamment l'embase GPIO, les connecteurs MIPI, le connecteur PCIe FPC et l'embase PoE. Il est important de noter que si le boîtier fermé restreint l'accès à la batterie et aux connecteurs UART, et que les deux boîtiers bloquent le connecteur du ventilateur, cela ne devrait pas poser de problème dans les scénarios d'utilisation typiques.
EDATEC affirme que son boîtier sans ventilateur ED-Pi5Case-B, pesant 178 grammes, est conçu pour réduire efficacement les températures de 20 à 25°C. La solution de refroidissement ED-Pi5Case-O plus légère, pesant 130 grammes, est censée réduire la température de jusqu'à 15°C (les diagrammes de température fournis par l'entreprise sont disponibles à la fin de cet article). Les deux boîtiers incluent trois pastilles thermiques positionnées de manière stratégique pour couvrir le processeur BCM2712 de Broadcom, le module sans fil et le PMIC, imitant ainsi la configuration du refroidisseur actif du Raspberry Pi 5. De plus, du silicium thermoconducteur est appliqué sur le dessous de la carte pour améliorer la dissipation thermique (Figure 2).
 Figure 2 : Les boîtiers ED-Pi5Case-B et ED-Pi5Case-O incluent trois pastilles thermiques positionnées de manière stratégique pour couvrir le processeur, le module sans fil et le PMIC. (Source de l'image : EDATEC)
 Figure 2 : Les boîtiers ED-Pi5Case-B et ED-Pi5Case-O incluent trois pastilles thermiques positionnées de manière stratégique pour couvrir le processeur, le module sans fil et le PMIC. (Source de l'image : EDATEC)
Une fenêtre en plastique noir discrète en haut à droite facilite la connectivité sans fil dans le boîtier fermé. L'entreprise souligne que cette fonctionnalité améliore la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, affirmant dans ses documents marketing que le boîtier « bénéficie d'une forte connectivité Wi-Fi et Bluetooth, renforcée par une fenêtre sans fil semi-transparente, garantissant une communication fluide avec vos dispositifs ». Il convient de noter que cette fonctionnalité est uniquement disponible dans la conception fermée, car le boîtier ouvert ne nécessite pas de fenêtre de ce genre (Figure 3).
 Figure 3 : Boîtiers ED-Pi5Case-B (en haut) et ED-Pi5Case-O (en bas). (Source de l'image : EDATEC)
 Figure 3 : Boîtiers ED-Pi5Case-B (en haut) et ED-Pi5Case-O (en bas). (Source de l'image : EDATEC)
EDATEC, qui s'adresse principalement à une clientèle professionnelle en mettant l'accent sur des services de conception personnalisés, a étendu son offre de produits aux particuliers en rendant les boîtiers ED-Pi5Case-B et ED-PiCase-O disponibles chez DigiKey. Ces boîtiers sont vendus au prix de 18 USD et 10 USD respectivement (au moment de la publication de cet article) et peuvent être achetés ici.
Pour de plus amples informations, les personnes intéressées peuvent consulter les pages produit respectives. En réponse à notre demande, EDATEC a effectué des tests de résistance à l'aide de la commande « stress -c 4 » sur un Raspberry Pi 5 nu, d'abord sans boîtier, puis dans le boîtier ouvert ED-PiCase-O et enfin dans le boîtier fermé ED-Pi5Case-B. Les diagrammes de fréquence et de température du processeur qui en résultent sont présentés ci-dessous. Tous les tests ont été effectués à une température ambiante de 30 degrés Celsius.
 Figure 4 : Test de résistance du Raspberry Pi 5 nu. (Source de l'image : EDATEC)
 Figure 4 : Test de résistance du Raspberry Pi 5 nu. (Source de l'image : EDATEC)
Remarques sur la Figure 4 : le test de résistance du processeur de la carte nue a été effectué à 30°C. Au bout de cinq minutes, la température a atteint 85°C et le dispositif a alors commencé à subir une baisse de fréquence. La fréquence du processeur est passée de 2400 MHz à 1400 MHz, puis la température a baissé et la fréquence est remontée à environ 2200 MHz. Cependant, lorsque la température du processeur augmente à nouveau, la fréquence retombe à 1400 MHz. Cette fluctuation de la fréquence est assez courante.
 Figure 5 : Raspberry Pi 5 avec le boîtier ouvert sans ventilateur d'EDATEC. (Source de l'image : EDATEC)
 Figure 5 : Raspberry Pi 5 avec le boîtier ouvert sans ventilateur d'EDATEC. (Source de l'image : EDATEC)
Remarques sur la Figure 5 : un test de résistance à 30°C a révélé que la température du processeur du dispositif équipé du boîtier ouvert a augmenté plus lentement et s'est finalement stabilisée à environ 80°C. Le processeur a fonctionné à plein régime pendant toute la durée du test.
 Figure 6 : Raspberry Pi 5 avec le boîtier CNC sans ventilateur d'EDATEC. (Source de l'image : EDATEC)
 Figure 6 : Raspberry Pi 5 avec le boîtier CNC sans ventilateur d'EDATEC. (Source de l'image : EDATEC)
Remarques sur la Figure 6 : dans un environnement à 30°C, le test de résistance a révélé que la température du processeur du dispositif équipé du boîtier CNC s'est stabilisée à environ 64°C au bout d'une heure. Le processeur a pu fonctionner à plein régime pendant toute la durée du test.
 
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum 
                 
                 
                 
 
 
 
 Paramètres
        Paramètres
     Livraison rapide
                                    Livraison rapide
                                 Livraison gratuite
                                    Livraison gratuite
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Types de paiement
                                    Types de paiement
                                





 Produit marketplace
                                    Produit marketplace
                                



 
             
            


 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 France
France