Alimentation 5 W complète dans un boîtier de filtre secteur CEI

Nous connaissons tous le connecteur secteur utilisé dans la plupart des ordinateurs de bureau, des téléviseurs à écran plat et des équipements de cuisine. Le nom officiel est « CEI 60320 », mais la plupart des gens l'appellent simplement connecteur de bouilloire électrique. La raison pour laquelle ce type de connecteur est si répandu est qu'il s'agit d'une norme universelle mondiale avec de nombreux cordons différents disponibles pour s'adapter aux prises murales spécifiques de chaque pays. Cela simplifie la fabrication.

Pour une bouilloire, la connexion secteur est directe, mais pour un micro-ondes ou un PC, un filtre secteur est généralement intégré dans le connecteur. Toutefois, que l'alimentation secteur soit directe ou filtrée, la taille de l'orifice de montage est standardisée et identique. Des poinçons, des presses et des panneaux prédécoupés sont disponibles pour cet orifice de montage standardisé. Cela aussi simplifie grandement la fabrication.

Figure 1 : Connecteur CEI, connecteur CEI avec filtre secteur et orifice de montage standard. (Source de l'image : RECOM)

RECOM a poussé ce concept plus loin et créé une alimentation 5 W complète dans le même format de boîtier qu'un filtre secteur CEI. La série RAC05-SK/C14 offre des sorties sécurisées et protégées contre les courts-circuits de 3,3 V à 24 VCC, et une entrée secteur universelle de 85 V à 264 VCA (incluant un filtre CEM intégré).

Les avantages de cette nouvelle conception (en attente de brevet) sont les suivants :

1. Sorties sécurisées - Aucune tension secteur dangereuse dans votre dispositif.

2. Installation rapide : l'orifice de montage standardisé implique que l'alimentation peut être installée en quelques secondes.

3. Entrée CA universelle avec certifications de sécurité internationales. Ajoutez simplement le cordon d'alimentation adapté pour une utilisation dans le monde entier.

4. Sorties protégées contre les courts-circuits de 3,3 V/5 V/12 V/15 V/24 V.

Figure 2 : Alimentation C14 de RECOM dans un connecteur CEI. (Source de l'image : RECOM)

Le RAC05-05SK/C14 est idéal pour l'alimentation d'ordinateurs monocartes tels que Raspberry Pi, Arduino ou BBC Micro:bit. La Figure 3 montre une application d'écran tactile Raspberry Pi tout-en-un simple pouvant être utilisée dans la domotique avec des interfaces Bluetooth et WLAN. Il convient également pour alimenter des applications IoT toujours actives telles que des nœuds réseau, des stations LoRaWAN ou des enregistreurs de données.

Grâce à son format compact, le RAC05-SK/C14 est simple, rapide et facile à intégrer dans une alimentation pour toute application basse consommation.

Figure 3 : Démonstrateur Raspberry Pi. Le RAC05-05SK/C14 délivre 1 A, une valeur suffisante pour alimenter l'écran couleur tactile et l'ordinateur monocarte avec des interfaces Bluetooth et WLAN. (Source de l'image : RECOM)

À propos de l'auteur

Image of Steve Roberts

Steve Roberts, Directeur technique chez RECOM, est né en Angleterre. Il est diplômé en physique et électronique de l'Université Brunel de Londres. Il a travaillé à l'hôpital University College Hospital. Il est ensuite parti au Science Museum en tant que directeur des programmes interactifs, et il a obtenu une maîtrise en sciences à l'University College de Londres.

Il y a dix-huit ans, il a fait son propre Brexit et s'est installé en Autriche, où il est devenu directeur technique du groupe RECOM à Gmunden.

More posts by Steve Roberts
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum