Guide complet sur les potentiomètres

Par Jeff Smoot, Vice-président, Ingénierie des applications et contrôle de mouvement, Same Sky

Les potentiomètres sont des composants fondamentaux dans le royaume de l'électrotechnique. Ces dispositifs polyvalents jouent un rôle central dans le contrôle et la mesure des signaux électriques, fournissant une interface dynamique entre les circuits et le monde physique avec lequel ils interagissent. Des systèmes audio à la robotique, les potentiomètres trouvent leur utilité dans une multitude d'applications et constituent un atout indispensable sur le terrain.

Cet article explore plus en détail les potentiomètres, en commençant par leurs principes fondamentaux, leur construction et leur fonctionnement interne. Il aborde ensuite les différents types de potentiomètres disponibles, les différences entre les potentiomètres, les rhéostats et les codeurs, ainsi que les considérations et spécifications de conception clés.

Principes de base des potentiomètres

Les potentiomètres servent de composants basés sur des résistances avec un mécanisme de réglage mécanique qui permet de modifier manuellement leur résistance. Contrairement aux résistances fixes qui maintiennent une valeur de résistance constante, les potentiomètres agissent comme des résistances variables.

Ces dispositifs fonctionnent comme des diviseurs de tension, remplissant un double objectif à savoir l'ajustement de la sortie en tension dans un circuit et la mesure précise du potentiel électrique, d'où leur nom de potentiomètres. En ajustant la position du curseur le long de l'élément résistif, les potentiomètres génèrent un signal de sortie en tension variable en continu. Il est important de noter que les potentiomètres sont des composants passifs, ce qui signifie qu'ils ne nécessitent pas d'alimentation ou de circuits supplémentaires pour fonctionner.

Schéma du fonctionnement interne typique d'un potentiomètre rotatifFigure 1 : Fonctionnement interne typique d'un potentiomètre rotatif. (Source de l'image : Same Sky)

La résistance d'un objet dépend de divers facteurs, et l'un des facteurs clés est sa longueur. Si tous les autres paramètres restent constants, la résistance d'un objet est directement proportionnelle à sa longueur. Cela signifie qu'un objet constitué du même matériau et avec la même section transversale, mais mesurant 20 centimètres (cm) de long, présentera la moitié de la résistance d'un objet mesurant 40 cm de long. Les potentiomètres tirent parti de ce principe pour permettre une sortie ajustable.

La sortie ajustable d'un potentiomètre est obtenue en modifiant la position linéaire ou rotative d'un contact glissant le long d'un élément de résistance uniforme, modifiant ainsi le chemin par lequel le courant circule. La tension d'entrée est appliquée sur toute la longueur de l'élément résistif, tandis que la tension de sortie est obtenue en tant que chute de potentiel entre l'élément résistif fixe et le contact glissant ou tournant. La position du contact mobile le long de l'élément résistif détermine la mesure dans laquelle la tension d'entrée est appliquée au circuit.

Il convient de noter que les potentiomètres ne sont généralement pas utilisés pour contrôler directement une puissance supérieure à un watt. Cette limitation s'explique par le fait que le dispositif lui-même doit dissiper la puissance d'entrée, ce qui entraîne la génération d'une chaleur excessive. Au lieu de cela, les potentiomètres sont utilisés pour ajuster les signaux analogiques utilisés par d'autres composants afin de réguler la puissance. Par exemple, un variateur de lumière de base utilise un potentiomètre pour contrôler un TRIAC, qui à son tour fait varier la luminosité de la lumière.

Types de potentiomètres

Les potentiomètres sont disponibles sous deux formes principales : analogique et numérique. Cet article cible principalement les potentiomètres analogiques qui reposent sur des éléments mécaniques pour la manipulation et le contrôle de la sortie. Les potentiomètres analogiques sont en outre divisés en formats linéaires et rotatifs.

Les potentiomètres rotatifs utilisent un mouvement angulaire facilité par un bouton rotatif et un arbre se connectant à un élément de curseur. Cet élément de curseur glisse le long de l'élément résistif, permettant des changements de résistance et des ajustements ultérieurs de la sortie. En tournant l'arbre, la résistance et la sortie peuvent être modifiées en conséquence. Il existe également des potentiomètres sans arbre où le curseur est déplacé à l'aide d'un outil externe tel qu'un tournevis, éliminant ainsi le besoin d'un arbre physique. On parle dans ce cas de potentiomètres ajustables ou de trimmers.

D'autre part, les potentiomètres linéaires utilisent un mouvement linéaire ou rectiligne à travers un mécanisme coulissant pour établir le contact avec l'élément résistif. Ce mouvement linéaire permet la variation de la résistance et les ajustements ultérieurs de la sortie.

Image de comparaison des potentiomètres linéaires et rotatifsFigure 2 : Comparaison des potentiomètres linéaires et rotatifs. (Source de l'image : Same Sky)

Contrairement aux potentiomètres analogiques, les potentiomètres numériques ou électroniques reposent sur des signaux numériques pour contrôler la sortie, éliminant ainsi le besoin de mouvement mécanique.

Potentiomètres vs rhéostats et codeurs

La principale distinction entre un potentiomètre et un rhéostat réside essentiellement dans les applications prévues et la configuration des bornes. Un potentiomètre est un dispositif à trois bornes principalement utilisé pour le contrôle de la tension, tandis qu'un rhéostat est un dispositif à deux bornes conçu pour le contrôle du courant. Cependant, il convient de noter que les potentiomètres peuvent être utilisés comme rhéostats en laissant une borne non connectée.

En revanche, les rhéostats sont spécifiquement conçus pour réguler le flux de courant dans un circuit. Ils comportent généralement deux bornes et se caractérisent par une haute puissance et une construction bobinée. Les rhéostats sont fréquemment utilisés dans les applications à fort courant pour contrôler le flux de courant vers des dispositifs tels que des lampes et des moteurs. Ils intègrent des bobines de fil hautement résistant qui permettent des changements incrémentiels de la résistance en ajustant la position de l'élément coulissant le long de l'élément résistif. Contrairement aux potentiomètres, les rhéostats sont spécifiés en fonction de leur tenue en puissance plutôt que de leur valeur résistive.

Image des schémas de circuits d'un potentiomètre et d'un rhéostatFigure 3 : Schémas des circuits d'un potentiomètre et d'un rhéostat. (Source de l'image : Same Sky)

Ensuite, s'agissant d'un codeur rotatif et d'un potentiomètre, ils peuvent tous les deux détecter la rotation d'un arbre, mais ils fonctionnent selon des principes différents, possèdent des niveaux de complexité variables et requièrent des configurations distinctes. Les différences entre ces deux composants sont expliquées plus en détail ci-dessous :

  1. Principe de fonctionnement :
    • Potentiomètres : les potentiomètres sont essentiellement des dispositifs analogiques, bien que des variantes numériques existent. Ils s'appuient sur le changement de résistance lorsque l'arbre tourne pour indiquer la position ou ajuster les niveaux de tension.
    • Codeurs rotatifs : les codeurs rotatifs sont des dispositifs numériques qui utilisent une logique binaire pour coder et transmettre la position angulaire ou le mouvement d'un arbre sous forme de signal numérique. Ils emploient généralement des techniques de détection capacitive, optique ou magnétique.
  2. Complexité de configuration :
    • Potentiomètres : les potentiomètres offrent généralement des processus de configuration et de connexion plus simples. Ils peuvent être facilement intégrés dans des circuits sans nécessiter de mise en forme des signaux complexe.
    • Codeurs rotatifs : les codeurs rotatifs, en tant que dispositifs numériques, requièrent des circuits supplémentaires, tels que des composants de mise en forme des signaux, de décodage et d'interface, pour traiter et interpréter le signal de sortie numérique.
  3. Plage d'entrée et résolution :
    • Potentiomètres : les potentiomètres permettent une entrée variable à l'infini en raison de leur nature analogique. Ils fournissent une plage régulière et continue de valeurs, permettant un contrôle précis. Ils peuvent également diviser la tension de manière non linéaire, offrant des courbes de réponse personnalisées.
    • Codeurs rotatifs : les codeurs rotatifs peuvent tourner en continu, fournissant un retour avec une excellente résolution. Ils offrent des informations de position ou de mouvement précises au format numérique, permettant un retour et un contrôle haute résolution. Ils sont particulièrement intéressants dans les applications exigeant une haute précision de positionnement ou une commande moteur précise.
  4. Considérations d'application :
    • Potentiomètres : les potentiomètres sont fréquemment utilisés dans les applications exigeant un contrôle analogique, telles que le réglage du volume dans les systèmes audio ou le réglage fin dans les processus d'étalonnage.
    • Codeurs rotatifs : les codeurs rotatifs sont privilégiés dans les applications industrielles, robotiques et d'automatisation dans lesquelles un retour numérique précis, une haute résolution et une détection de position précise sont essentiels. Ils excellent dans les systèmes de commande de moteur et les applications exigeant des mesures angulaires précises.

Potentiomètre à variation

Le potentiomètre à variation fait référence à la façon dont la résistance change lorsque l'armature du dispositif tourne ou que le curseur glisse le long de l'élément résistif. Il existe deux principaux types de potentiomètres à variation : linéaire et logarithmique.

Dans les potentiomètres à variation linéaire, la relation entre la position de l'armature et la résistance est linéaire. Cela signifie que lorsque l'armature ou le curseur est en position médiane, la résistance variable correspond à la moitié de la résistance pleine échelle du potentiomètre. Les potentiomètres à variation linéaire offrent une variation uniforme de la résistance sur toute leur plage de mouvement.

Les potentiomètres à variation logarithmique fournissent une réponse non linéaire qui imite la sensibilité logarithmique de l'oreille humaine au son. Cette variation est fréquemment utilisée dans les équipements audio, tels que les commandes de volume, pour obtenir une perception plus équilibrée du réglage du volume. Avec une variation logarithmique, les petits changements dans les premiers stades de rotation entraînent des changements de volume plus élevés, tandis que des changements plus importants dans les derniers stades de rotation produisent des ajustements de volume plus faibles. Des potentiomètres logarithmiques inverses sont également disponibles, et principalement utilisés dans les commandes audio fonctionnant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Autres spécifications clés

Voici quelques autres paramètres clés à prendre en compte lors de la sélection d'un potentiomètre :

  • Résistance : représente la résistance sur toute la longueur de l'élément résistif, d'une borne à l'autre. Par exemple, si un potentiomètre est répertorié à 2 kilo-ohms (kΩ), cela signifie que la résistance sur sa piste est équivalente à celle d'une résistance fixe d'une valeur de 2 kΩ.
  • Puissance nominale : la puissance nominale maximum indique la quantité de puissance qu'un potentiomètre peut supporter pour éviter une surchauffe ou une défaillance.
  • Résolution : fait référence à la précision du potentiomètre en termes de changements incrémentiels de la résistance. Elle est généralement exprimée en pourcentage de la résistance totale et représente le plus petit changement détectable de résistance par mouvement incrémentiel du curseur sur l'élément résistif.
  • Bruit de coulissement : le bruit électronique généré lors du mouvement des composants de contact internes du potentiomètre. Ce bruit peut interférer avec la précision du signal souhaité ou introduire des artefacts indésirables.
  • Coefficient de température : indique comment la résistance du potentiomètre peut changer avec les variations de la température de fonctionnement. Les potentiomètres à coefficients de température inférieurs offrent des valeurs de résistance plus stables sur une large plage de températures, garantissant des performances constantes dans différentes conditions thermiques.
  • Durée de vie mécanique : la durée de vie attendue du potentiomètre en termes de nombre de cycles qu'il peut supporter tout en conservant ses spécifications de performances.

Conclusion

Les potentiomètres présentent de nombreux avantages, notamment leur conception simple, leur prix abordable, leur vaste plage de résistance, leur facilité d'utilisation et leur technologie éprouvée. Ils constituent des dispositifs fiables pour le contrôle de la tension, la mesure et la détection précise du mouvement linéaire ou rotatif dans les systèmes électroniques et électriques. Cependant, il est important de tenir compte de leurs limites, telles que la largeur de bande limitée, la capacité de tenue en courant, l'usure mécanique et la génération potentielle de bruit électrique.

Cela étant dit, leur utilisation généralisée est due à leur fiabilité et à leur capacité à répondre à diverses exigences. Same Sky propose une sélection complète de potentiomètres rotatifs et de potentiomètres ajustables pour répondre aux besoins spécifiques des différents projets.

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.

À propos de l'auteur

Jeff Smoot, Vice-président, Ingénierie des applications et contrôle de mouvement, Same Sky

Article fourni par Jeff Smoot de Same Sky.