EUR | USD

New Product Discoveries – DK IoT Studio de Digi-Key

Digi-Key Electronics propose une solution de prototypage simple : DK IoT Studio. DK IoT Studio offre aux concepteurs une plateforme logicielle gratuite pour le développement IoT. L'utilisateur peut créer autant de projets qu'il le souhaite, avec jusqu'à 5 dispositifs connectés à la plateforme en même temps. Cela lui permet ainsi de créer un prototype en quelques minutes. Il s'agit d'un système de type glisser-déposer, ce qui évite d'avoir à écrire du code.

DK IoT Studio compte actuellement dans sa bibliothèque 14 microcontrôleurs et plus de 100 capteurs, et ce n'est qu'un début. DK IoT Studio offre la possibilité de créer des bibliothèques d'éléments embarquées (EEL), ce qui permet à l'utilisateur d'opter pour le capteur de son choix.

Lorsque l'utilisateur clique sur Compile (Compiler), il bénéficie d'un accès complet au code C. Ce code C peut ensuite être téléchargé et modifié. L'utilisateur peut cliquer sur n'importe quel élément dans DK IoT Studio pour accéder au code C correspondant.

Il existe de nombreuses publications eeWiki, sur le forum et dans le guide d'utilisation qui permettent de savoir comment utiliser DK IoT Studio.

Le code C téléchargé à partir de DK IoT Studio peut être intégré à de nombreuses autres plateformes de développement. Il s'agit là d'une option très précieuse pour les développeurs. Les ingénieurs peuvent facilement créer des prototypes avec DK IoT Studio, puis développer davantage le code.

DK IoT Studio est un outil de développement conçu pour transformer une idée en prototype en quelques minutes seulement.

À propos de l'auteur

Image of Kelsie McMillin

Kelsie McMillin, Partnership Marketing Manager – Strategic Programs at Digi-Key, has been with the company since 2015. She works with all products and services related to the IoT and earned her Associate of Applied Science degree in Electronics Technology & Automated Systems from Northland Community & Technical College through the Digi-Key scholarship program. In her free time, she enjoys going on adventures with her family.

More posts by Kelsie McMillin