Back to top

t-Global Technology

- t-Global Technology est un fabricant et un fournisseur leader de solutions de gestion thermique. t-Global fabrique des matériaux dans ses installations de pointe à Taïwan et au Royaume-Uni. Le vaste portefeuille de produits couvre les matériaux de remplissage en silicone et sans silicone, les mastics en silicone et sans silicone, les dissipateurs thermiques céramique, les absorbeurs EMI et thermiques combinés, et une vaste sélection d'isolants découpés. Taïwan est le site central pour la recherche et le développement de nouveaux produits, tandis que le Royaume-Uni est responsable des projets d'ingénierie complexes, du prototypage rapide et des technologies de distribution. La philosophie de t-Global repose sur de courts délais d'approvisionnement et de faibles quantités de commande minimum, ce qui se traduit par un prototypage et une commercialisation rapides.

Nouveaux produits Tout afficher (25)

Image of t-Global's TG-NSP-60 Series

TG-NSP-60 Series Gap Filler

t-Global Technology introduces their TG-NSP-60 series of high conformability, silicone-free, putty type dispensable gap filler for use in critical applications such as automotive electronics, consumer devices, and sensitive military applications.

En savoir plus
Image of T-Global Technology's Ceramic Heatsink

Dissipateurs thermiques céramique

Les dissipateurs thermiques céramique de t-Global sont légers et affichent un faible coût de possession, et ils conviennent parfaitement aux applications de matériel militaire et aux appareils grand public.

En savoir plus
Image of t-Global Technology's PC96 Non-Silicone Gap Filler

Matériau de remplissage sans silicone PC96

Le PC96 de t-Global Technology est un matériau de remplissage sans silicone, conçu pour être utilisé lorsque le dégazage silicone peut être problématique. La découpe personnalisée est disponible.

En savoir plus
Image of t-Global's PCM-20 Materials

Matériaux PCM-20

La gamme PCM-20 de t-Global présente des matériaux à changement de phase, utilisés lorsque des performances de refroidissement exceptionnelles sont requises pour les applications critiques.

En savoir plus
Image of t-Global's PC93 Non-Silicone Gap Filler

Matériau de remplissage sans silicone série PC93

Pastille thermoconductrice pour le remplissage d'orifices, avec une résine non siliconée pour une utilisation dans les applications sensibles aux huiles de silicone.

En savoir plus
Image of t-Global's TG-LH-EE-90 Thermal Epoxy

Résine époxy thermique TG-LH-EE-90

La série TG-LH-EE-90 de t-Global présente un adhésif monobloc blanc basé sur époxy, développé spécifiquement pour les applications électroniques fibre optique.

En savoir plus

Modules de formation sur les produits Tout afficher (30)

Phase Change Materials (PCMs) for the Electronics Industry

Phase Change Materials for the Electronics Industry

Duration: 5 minutes

PCM materials can be used for some of the most demanding of thermal applications.

Thermal Pads

H48 Product Range

Duration: 10 minutes

The H48-2 series of thermally conductive gap fillers covers the thermal conductivity range from 1.8-6 W/m.k and is available for a variety of applications.

Potting Compounds

Flexible Black Epoxy Potting Compounds

Duration: 5 minutes

TG-LH-FBPE-80 is a compound that can be used to increase lifetime, value and reduce operating costs for electronic devices.

1168-2098-ND

TG-NSP35 Non-Silicone Putty Materials

Duration: 10 minutes

TG-NSP35 is perfect for circuit boards where there are multiple component heights that need to be connected to a heat-sink.

Featured Videos Tout afficher (10)

t-Global Technology’s Rapid Prototyping Zund Machine

t-Global Technology is committed to supporting customers rapidly and professionally. As such they have invested in a state of the art Zund processing machine.

t-Global Technology’s Clicker Press Die Cutting Machine

Showcasing the Clicker Press die cutting machine used by t-Global Technologies to accurately and repeatedly produce customer specified custom parts.

t-Global Technology’s Non-silicone Dispensable Putties

t-Global Technology showcases the easy to use and low overall cost of ownership non-silicone dispensable putties. Excellent for optics and other applications where outgassing or silicone contamination are a concern.

t-Global Technology – ASTM Part Shore Hardness Testing

ASTM standard shore hardness testing thermal materials is critical to insuring a high quality thermal connection and that a repeatable amount of force is being applied to components in the application.